医疗电子

选择和解决方案指南

应用手册


TI 完善的医疗应用终端设备解决方案采用我们在微控制器、高速放大器、用于个人医疗设备的高分辨率成像 DSP 和医疗成像产品领域积累的产品专门技术。


  • Consumer Medical Applications Guide (slyb148a.pdf, 8.32 MB)
    2010年 8月 5日 下载
  • Diagnostic, Patient Monitoring and Therapy Applications Guide (slyb147a.pdf, 11.49 MB)
    2010年 8月 5日 下载
  • Running an Application from Internal Flash Memory on the TMS320F28xxx DSP (spra958i.HTM, 9 KB)
    2010年 8月 10日 摘要
  • FFT Implementation on the TMS320VC5505, TMS320C5505, and TMS320C5515 DSPs (sprabb6a.HTM, 9 KB)
    2010年 6月 30日 摘要


用于医疗应用的 TI 解决方案

单击下面的细分市场以了解更多信息。

您可能需要启用 javascript 并安装最新版本的 Adobe Flash 播放器插件才能观看此内容。

TI 正致力于开发用于提高医疗设备的质量和便携性的技术,旨在为 21 世纪及未来的医疗服务带来变革。

TI 在各种市场领域(例如无线通信、消费类电子、汽车电子和航空)具有丰富的经验,使工程师能够满足客户对更高速度、更高精度、更低功耗和更小设备不断增加的需求,同时保持医疗市场所要求的高标准的质量和可靠性。

通过提供全系列的模拟和嵌入式处理产品(从构建块到完整的半导体解决方案)、系统创新、全球支持基础设施、高级处理技术和医疗行业合作,TI 正在推动创新型医疗电子向更加灵活、实惠和便携的方向发展。


生命攸关的应用

如果您有兴趣在生命攸关的应用(FDA III 级或类似级)中使用到 TI 组件,请联系 产品信息中心 (PIC) 获取其它信息。

 

 

法律免责声明

系统和设备制造商与设计人员负责确保他们的系统(和集成到其系统的任何 TI 设备)符合所有适用的安全、法规和系统级性能要求。该网站上所有与应用相关的信息(包括应用描述、建议的 TI 设备和其它资料)仅供参考。我们始终确保此信息的准确性,但会根据客户确认有所更改。TI 对系统设计和 TI 提供的任何应用帮助不承担任何责任。在生命支持和/或安全应用中使用 TI 器件,所有风险由买方承担。对因此类使用而引起的任何和全部损害、索赔、债责或费用,买方同意为我们辩护、提供相应补偿,并保护我们免受其害。



医疗电子 资源


ADS1298:用于 ECG/EEG 的完整模拟前端

您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。