数字音频

选择和解决方案指南

应用手册

专业音频解决方案

专业音频应用注重于对现场内容的处理。例如,混音器必须能够在 5ms 之内完成接收多个现场来源,数字地将它们编码,并将它们混合,然后输出。专业音频关注的主要问题是延迟。长于 5ms 的延迟可能导致鼓手漏掉一拍,因此如果系统超过这个阈值,就可能在市场上遭遇失败。专业音频应用还倾向于高度的确定性。换句话说,数据处理的数量并不随着时间的改变而改变。这些系统无论是充分利用,还是只载有一个或两个通道,它们都必须提供相同的保证性能。专业音频应用的延迟预算合理地制订在 5ms。处理音频时的速度能否比这更快并不那么重要 - 因为您在处理完当前样片 [确认],并能够在相同的时间量内进行更多处理之前,仍然需要等待下一个样片到来。就这一点而言,一旦满足了延迟要求,声音质量就是最重要的。

专业音频方框图


系统方框图 建议使用的器件
DSP 查看
24 位 ADC 查看
24 位 DAC 查看
线路驱动器/接收器 查看
麦克风前置放大器 查看
AB 类耳机 查看
数字接口发送器 查看
采样速率转换器 查看
集成器件 查看
音量控制 查看
USB 接口 查看

白皮书

  • 迎接专业音频挑战白皮书 (spraaa3.htm, 10KB)
    2005 年 3 月 31 日 摘要

新闻发布

  • TI 运用新型超低功耗抖动 S/PDIF 接收器简化音频设计
    2007 年 2 月 27 日  查看

视频产品指南

  • PCM42222 (sprc386.wmv, 9MB)
    2007年 3 月 29 日 下载

新一代灵活的 PCM4222 在输出 304mW 功率的同时提供了 124dB 的性能

PCM4222 使设计者通过一个忽略数字抽取滤波器的 6 位调制器输出实现系统灵活性。PCM4220 和 PCM4222 集成了一个片上线性相位抽取滤波引擎,该引擎同时支持典型的和低档的延迟滤波器响应,使设计者对用于演播室或直播声音应用的器件进行优化。


TMS320C672x 是德州仪器 (TI) 在 C67x 系列之后生产的新一代产品。

TMS320C672x 包括 TMS320C6727B、TMS320C6726B、TMS320C6722B 和 TMS320C6720 器件。具有 32 位架构 - 即 24 位尾数和 8 位指数 - 意味着开发人员能够捕捉更广阔的声音动态范围;混合精度的指令启用了 16x32 位的乘法运算,能够进一步改善处理效率。