数字音频

选择和解决方案指南

应用手册

Aureus™ DSP - 高性能音频处理器

Aureus™ 音频 DSP 代表当前音频处理的最高音质,甚至能满足众多高品味消费者的需求,它支持最新和最具创新的音频处理功能,丰富了音频收听体验。

Aureus 音频 DSP DA7xx 系列是多频道音频解码和编码 DSP 的最新一代产品,为所有的音频系统提供了所需的价格和性能。系列中的 4 个器件是代码兼容的,能在研发 TMS320C6000™ DSP 内核和 Code Composer 的过程中充分利用 TI 投资。Studio™ 工具集。

  • TMS320DA710TMS320DA708 DSP - 屡获殊荣的高性能 DA710 DSP 以及 DA708 DSP 是那些有意设计满足多通道音频解码和后期处理的应用,同时又需要高速编码以满足商业或汽车电子市场的客户的理想选择。
  • TMS320DA707 和 TMS320DA705 DSP - 这些新的 Aureus 数字音频处理器提供了一个低成本的平台,为要求多频道解码的中低范围应用带来了更多功能和更高质量的声音表现。

Aureus 多通道音频解码解决方案

从多区 AV 和 DVD 接收器、DVD 播放器和自动多媒体系统到家庭影院一箱系统、PC 多媒体扬声器、机顶盒和集成高清电视,Aureus TMS320DA7xx 音频处理器围绕着具有软件的、功能强大的 C6000™ DSP 内核实现定制过程流线化,快速为市场带去差异化产品。
开发者现在可以马上开始使用 Momentum Data Systems 的 DA7xx EVM EVM 充当 AV 接收器音频子系统的原型。EVM 支持多通道模拟输入/输出、SPDIF 输入/输出并充当主机微控制器的控制卡。

  • Aureus 高性能音频 DSP 产品公告 (sprt377.pdf, 62 KB)
    2006 年 1 月 3 日 下载

Aureus 高速编码解决方案

从迷你组件音频系统、车载娱乐系统和高性能媒体服务器,Aureus DSP 编码解决方案能迅速实施在媒体系统中,解码和编码速度高达 20X 实时。又或者,该文件还可以在它或其它文件播放的同时进行编码。开发者可以立即开始使用 Mistral Software 或 Heartland Data Corporation(日本)的基于 DA7xx 的 HSE EVM。EVM 可以为任何高速编码系统充当开发平台。EVM 支持高速编码解决方案的所有功能,包括:USB、HDD、NAND、(ATAPI、串行)CD 加载器、SD/MMC 和 M-Systems DOC。

  • Aureus 高速音频编码解决方案 (sprt385.pdf, 76KB)
    2006 年 1 月 3 日 下载