WiMAX 和无线基础设备

WiMAX 和无线基础设备,适用于希望提供复杂数据服务但不会危害 语音流量的无线运营商。

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


Digital Base Band DSP

设计注意事项

适用于 WiMAX 和无线基础设施的完整信号链解决方案:

TI 为寻求提供完整信号链的基站原始设备供应商提供适用于 WiMAX 和无线基础设施的模拟以及业内最高性能的 DSP 及配套芯片级解决方案。

通过提供允许更多同步语音和数据呼叫的高性能解决方案,TI 使无线服务提供商能够降低用户离网率并创造更多利润。对于具有多个标准的无线基础设施市场来说,灵活性至关重要;TI 可以针对每个蜂窝技术和标准提供定制的解决方案,从而以经济高效的方式实现网络演进。

完整信号链

借助用于客户驱动解决方案的无与伦比的系统专业技术,TI 的完整无线基础设施产品系列包含所有所需内容,而这些内容是实现适用于无线基础设施应用的特定系统级解决方案和在竞争激烈的市场(包括完整信号链市场)中区分产品所必需的:DSPASIC数字上/下变频器和 RF 解决方案数据转换器放大器,适用于无线应用。

逻辑器件
高级产品系列允许设计者增加数据吞吐量、降低功耗和缩小封装尺寸。

电源管理产品
业界最全面。

开关和多路复用器
广泛的模拟、LAN 和视频开关系列。

定时和接口
广泛支持 GSM、Bluetooth® 无线技术、IEEE 802.11、CDMA 和 UMTS。

应用手册

WiMAX 和无线基础设备 最新技术文档 Help

    

选择和解决方案指南

WiMAX 和无线基础设备 最新技术文档 Help

解决方案指南

产品公告和白皮书

WiMAX 和无线基础设备 最新技术文档 Help

产品公告

白皮书

新闻发布和著作文章

新闻发布

日期 大标题
2008年 4月 16日 德州仪器宣布推出针对无线基础局端基站的业界首款多载波多标准开发平台
2008年 2月 20日 德州仪器最新演示套件支持宽频带信号中继器的数字滤波功能
2008年 2月 19日 德州仪器针对无线基站推出业界最高集成度发射处理器
2008年 2月 18日 超越 HSPA+ 标准德州仪器推出无线基础局端应用解决方案
2007年 4月 20日 德州仪器针对无线基础局端推出超越 3G的全新 LTE 技术

著作文章

支持和社区

其它支持资源