可视门铃

可视门铃是由两部分组成的安全系统,将门外的音频和视频传输至门内的监视器。

方框图

请点击彩色方框查看或申请推荐的解决方案。


AC/DC Adaptor WLAN

设计注意事项

通过将门外的视频和音频传输至门内的显示屏或扬声器,可视门铃系统能够提高安全性。该系统的核心部分是 DM3xx 系列低功耗处理器。实施实时视频显示(无用于压缩或存储的视频编码)时,系统总功耗低于约 100mW。即使具有完整视频编码,系统总功耗仍低于 400mW。

内核子系统包括:

    处理器 - 执行视频处理和音频处理以及控制用户界面。

      视频压缩 - 如果需要通过网络传输视频和音频,DM355 的 MPEG4 编码器和 DM365 的 H.264 编码器能够显著减少通过网络的视频数据量。视频压缩对于将视频存储到 HDD 或 SD/MMC 卡也同样重要。与 MPEG4 相比,H.264 能提供更小的压缩视频。

      视频处理 - DM355 和 DM335 的 VPFE 的图像处理功能实现了更廉价的图像传感器和镜头模块。与 DM335 或 DM355 相比,DM365 具有更高级的视频质量优化功能,因此可以降低系统总成本。支持 CMOS 和 CCD 传感器。

      视频显示 - 如果直接从主处理器连接到 LCD 或 TV 显示屏,则无需视频压缩;用于优化视频质量的视频处理前端 (VPFE) 和用于 LCD 或 TV 显示屏的视频处理后端 (VPBE) 就足够了。DM335 能完美满足此方案的要求。VPBE(所有 DM335、DM355 和 DM365 DSP 中都含有它)还可以产生用于模拟 TV 的复合视频输出,并且能够根据实时视频制作实用菜单。

    连接 - 允许用户通过以太网连接传输数据。DM335 和 DM355 都需要外部以太网部件,而 DM365 则具有内部 EMAC。

    音频 - 可视门铃系统需要两个音频编解码器,一个用在门外,另一个则用在门内。DM335 和 DM355 需要用于音频输入/输出的外部音频编解码器,而 DM365 则具有一个内置单声道音频编解码器。外部音频编解码器可以通过 McBSP 总线链接到 DM335、DM355 和 DM365 处理器。

    存储器 - 存储执行代码、数据/参数、视频和声音。DDR2 存储器可以与 DM335、DM355 和 DM365 处理器配合使用。

    电源转换 - 转换 AC/DC 墙上适配器或以太网供电 (PoE) 的输入电源以运行各种功能块。

应用手册

可视门铃 最新技术文档 Help

    

选择和解决方案指南

可视门铃 最新技术文档 Help

选择指南

解决方案指南

工具和软件

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
TMS320DM355 数字视频评估模块 TMDSEVM355 Texas Instruments 开发电路板/EVM

产品公告和白皮书

可视门铃 最新技术文档 Help

白皮书

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
The Ins and Outs of the TI’s Video Interfaces
TI has several embedded-processing solutions tailored for digital video applications.
On-Line Training   On Demand  
Technical Overview of the Ultra-low power C5505
TI’s latest TMS320C5504/05 low-power DSPs provide energy efficieny and longer battery life for portable applications such as...
On-Line Training   On Demand  
Secure Virtualization for the OMAP 35x by Greenhills
Embedded and mobile devices are rapidly growing in complexity.
On-Line Training   On Demand  
DSP+ARM Mini-Workshop: Codec Engine/iUniversal
Algorithm developers: Codec Engine and iUniversal provide a set of APIs that enable ....
On-Line Training   On Demand  
Technical Introduction to DM36x - TI's low power, low cost video processor
The DM365 processor core is an ARM926EJ-S RISC processor offering speeds up to 300MHz.
On-Line Training   On Demand  

更多信息

其它支持资源