用于 C5515 ECG 医疗开发套件的心电图 (ECG) 模拟前端模块 状态: ACTIVE

TMDXMDKEK1258

      
         
此产品变更时通知我
  TMDXMDKEK1258
名称Electrocardiogram (ECG) Analog Front End Module for the C5515 ECG Medical Development Kit
状态ACTIVE
价格(US$)$449.00 
订购选项
经销商
AsiaPremier Electronics
WorldwideDigi-Key
Mouser Electronics

产品说明

描述

查看系统方框图

TMDXMDKEK1258 心电图 (ECG) 模拟前端 (AFE) 模块是 ECG 医疗开发套件 (MDK) 的一部分,它包含 ECG AFE 模块、一个处理器板(C5515 DSP 评估模块)、一组附属品和基于 C5515 的应用示例代码,可用于实施 ECG 应用。ECG MDK 提供了完整的信号链解决方案,使 ECG 开发人员能够快速创建用于评估产品的完整 ECG 系统,并尽快投入生产。

特性

ECG AFE 模块主要组件
  1. ADS1258 – 16 通道、24 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)
  2. INA 128 - 精密、低功耗仪表放大器
  3. PCA9535 - 远程 16 位 12C 和 SMBus 低功耗 I/O 扩展器
  4. TLV3404 - 纳瓦级功率漏极开路输出比较器
  5. REF5025 - 低噪声、极低漂移、精密电压基准

ADS1258 ADC 是 TMDXMDKEK1258 ECG AFE 模块上的 27 个组件之一。输入信号由可提供无丢失码 24 位分辨率的 ADS1258 进行处理。此外,ADS1258 还提供极低延迟、业内领先的速度和噪声性能以及极低的功耗 - 这些使它非常适合于便携式应用。

高质量基准电压对实现 ADS1258 的最佳性能至关重要。噪声和漂移会降低系统的整体性能。REF5025 精密电压基准提供了卓越的温度漂移 (3ppm/°C)、3uVpp/V 的低噪声以及 0.05% 的精确度。

INA128 不仅提供高输入阻抗来降低信号负载,还提供了在与低通滤波器一起使用时用于抑制噪声的高共模抑制。

ECG AFE 模块可通过标准接口无缝连接至各种处理器平台,例如 C5515 EVM

ECG MDK 功能
  • 使用 10 电极输入的 12 导 ECG 输出
  • 0.05Hz 至 150Hz 带宽
  • 导联关断检测
  • 在 EVM LCD 上实时显示 12 导 ECG 波形,每次显示 1 个导联
  • 在 PC 上实时显示 12 导 ECG 波形,每次显示 3 个导联
  • X 轴(时间)和 Y 轴(振幅)上的缩放功能
  • 心跳速率显示
  • ECG 数据记录和记录的 ECG 数据的离线显示选项
  • PC 应用程序上的冻结选项
技术支持

随 DS 模拟前端模块提供的 CD 中包含硬件设计信息,其中包括原理图、光绘文件和 BOM。现在我们的开放源码网站 http://code.google.com/p/c5505-ezdsp/ 中免费提供基于 C5515 DSP 和 PC 应用软件的 DS 应用示例代码。向下滚动以查找该链接:C5515 EVM 下方的 ADS1258 ECG MDK。

请按照盒中“用前必读”卡上的注册和下载说明进行操作,以便能够通过 www.ti.com/myregisteredsoftware 在线访问全部三个 MDK 应用示例代码和未来更新。

评估板/套件/模块工具(“工具”)警告、限制及免责声明

仅适用于实验室/开发环境中的可行性评估。不适用于医学诊断。
该工具仅设计用于评估和开发目的。不可用于诊断,也不可作为终端设备产品或终端设备产品的一部分使用。
该工具只能由了解处理电子和机械组件、系统及子系统所存在的相关风险的资深工程师和技术人员使用。

您的义务和责任
在使用工具之前,请先参阅用户指南。任何违规操作都可能对使用者造成伤害和/或造成不可预料的后果、运行故障以及对工具和相关电子元件造成永久性损坏。您承认并同意:
  • 您有责任遵守与您(和您的雇员、承包商或指派者)出于评估、测试和其它目的使用此工具相关的所有适用的联邦、州和地方法规要求(包括但不限于食品和药物管理条例、UL、CSA、CE、RoHS 和 WEEE)。
  • 您应当对您自己、您的雇员和承包商在使用或处理此工具时的安全负责。此外,您还有责任确保此工具与人体任何部位之间的接触绝对安全以便避免电击危险。
  • 对于因违反此协议中的条款规定对工具进行不当操作而引起的或与之相关的任何索赔、伤害、损失、费用、成本和债务(总称为“索赔”),您应当为 TI 及其许可人和代表提供辩护及赔偿,并保护我们免受其害。无论索赔是否符合侵权法、合同法或其它任何法律理论,甚至是工具本身未能如描述或预期的那样正常运转,您均应当履行此义务。

技术文档

应用手册

更多文献资料

    

相关产品

相关工具
名称 器件型号 公司 工具类型
用于 C5505 EVM 的 3.3V 存储器子卡 TMDSMCD5505 Texas Instruments 子卡 
用于 C5505 PO 或 SpO2 医疗开发套件的脉动式血氧计(PO 或 SpO2)模拟前端模块 TMDXMDKPO8328 Texas Instruments 子卡 
用于 C5515 DS 医疗开发套件的数码听诊器 (DS) 模拟前端模块 TMDXMDKDS3254 Texas Instruments 子卡 
TMS320C5515 DSP 评估模块 TMDXEVM5515 Texas Instruments 开发电路板/EVM 
相关器件
器件型号 名称 产品系列
ADS1198 用于 ECG/EEG 测量的低噪声、8 通道、16 位模拟前端 数据转换器 
TMS320C5504 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C5505 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C5514 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 
TMS320C5515 定点数字信号处理器 C5000™ 低功耗 DSP 

支持和社区

其它支持资源