中国合作伙伴

Blue Wave公司和产品介绍

1. 公司简介

BlueWave公司是世界上主要提供数字信号处理板、次系统的厂家,世界上有超过一半的大型工业生产厂家都使BlueWave 的产品来生产他们的DSP产品,BlueWave公司成立于1983年,强大的DSP技术使得其总是处于世界DSP产品的前沿,1986 年,BlueWave公司首次在DSPS引进plug-in板技术,也是第一家在MS Windows 平台和UNIX平台下在DSPS使用modular debuggers。

2. 服务范围:

BlueWave最初使用TI公司的TMS320C40,目前BlueWave又根据市场的需要使用了TI公司的TMS320C6201 开发BlueWave的产品。

3. 联系方法

如果想要了解更多信息,请查询BlueWave公司的网址是: www.bluews.com

本地联系:北京旋极信息技术有限公司

电话:010-82883933,网址: www.watertek.com

附: 北京旋极信息技术有限公司(Watertek)始创于1993年3月,为专业从事嵌入式系统领域的高科技公司。目前公司的业务分为嵌入式系统、软件测试和DSP系统集成等三个方向。能够提供嵌入式开发和测试领域中,从底层的实时多任务操作系统(RTOS)、软件支持包(BSP)到CPU编译器、软件和硬件调试工具、集成开发环境以及软件测试工具等全面的解决方案。另外,旋极公司还能提供基于DSP方案的通信、图像、雷达等应用系统,为从事用户提供开发和分析工具。旋极公司总部位于北京中关村高科技园区,在上海、深圳、成都和西安设有分公司。