投稿文章

电源管理投稿文章

TI 作者向业界电子出版物投稿。其中许多出版物允许我们在此引用那些文章。

文章标题 作者 出版物
2015 年 10 月
3D封装对电源管理器件性能及功率密度的提升    
如何防止 UCD3138 无法再次烧录 Jack Tan, Frank Tang  
2015 年 7 月
基于带有纹波注入谷底检测定导通时间频域分析的D-CAP2™频率响应模型    
TPS54426 应用指导 Antony Fu  
TPS54X28 应用指导 Antony Fu  
TPA3110 应用指导 Antony Fu  
TAS5707/11 应用指导 Antony Fu  
调试电源启动问题 Robert Taylor, Ryan Manack  
2015 年 8 月
采用LM5122的高精度升压锂电池充电方案 吴军蔚  
降低高压输入时TPS40170的功耗 吴军蔚,郭津  
2015 年 5 月
LED 的最佳操作点 Donald Schelle  
关于减小 NexFETTM功率 MOSFET 震荡的方法    
2015 年 1 月
数字电源控制器 UCD3028 CLF(Current Limit Flag) 功能的关断点详解 Neil Li  
2014 年 12 月
用于 FPGA 的电源排序 Sami Sirhan  
利用一个标准的 PFC 控制器来设计转换模式、无桥 PFC Sheng-Yang Yu  
2014 年 10 月
LM5122 Bypass 功能丢失现象分析及解决 Oliver Ou  
UCD3138 Integral Branch of the PID Filter Neil Li  
应用 COT 与 Flybuck 技术的低成本小功率辅助电源解决方案 China Power Reference Design Team  
TPS53319 DCAP mode with ripple injection modeling design consideration Tony Huang  
UCD3xxx数字电源控制器调试工具:内存调试器(Memory Debugger)的详细介绍 Sundy Xu, Neil Li  
2014 年 09 月
交流跳周模式提高了PFC轻负载效率 孙博生  
2014 年 06 月
智能电表:采用LM5017实现1‰纹波输出 吴军蔚,李竹筠  
降低高压输入时TPS40170的功耗 吴军蔚,郭津  
如何让电源为电池充电提供最大功率 Jing Ye, Jeff Falin, KK Rushil eetop
将符合 Qi 标准的无线电源解决方案应用于低功耗可佩戴产品 Bill Johns, Kalyan Siddabattula, Upal Sengupta eetop
系统遥测:内容、原因与方法 Sureena Gupta, Sami Sirhan eetop
高功率便携式设备的电池充电注意事项 Wenjia Liu, Tahar Allag eetop
2014 年 05 月
3~6 Cells Battery Management System Based On BQ76925+MSP430G2xx2 Richard Tang, Andy He  
Analysis of Starting Up Performance for UCC28700 Max Han  
The PWM& Analog Dimming Solution to Implement 0.05% to100% Dimming Range Based On UCC28811 Constant current Buck Richard Yang  
基于UCC28600的谐振工作模式的反激变换器的效率分析 马利军  
智能电表:采用LM5017实现1‰纹波输出 吴军蔚,李竹筠  
降低高压输入时TPS40170的功耗 吴军蔚,郭津  
2014 年 02 月
利用分离轨方法扩大升压转换器输入电压范围 Haifeng Fan eetop
10mW 待机功耗低成本反向解决方案 Adnnan Lokhandwla eetop
超低IQ器件的精确效率测量 Chris Glaser eetop
2013 年 05 月
10W 非隔离LED驱动电源的设计 Jacky Zhang eet
驱动器UCC27201上电时刻HO引脚误脉冲的分析及解决 Neil Li, Sundy Xu eet
Analysis and Measurement of Resonant Tank Current on LLC Max Han; Zhong Ye eetrend
利用SuPA(LM32XX)给手持设备射频功率放大器供电 秦小虎刘先锋 eetop
TPS65142 Loop compensation design consideration Tony Huang eefocus
2013 年 02 月
基于在线软件工具的数字电源 UCD92xx反馈环路调试指南 Neil Li, Sundy Xu eet
数字电源UCD92xx输出电压波形的优化 Neil Li, Sundy Xu eet
基于GUI软件配置UCD3138数字电源PMBUS命令 Neil Li, Sundy Xu eetrend
LDO环路稳定性及其对射频频综相噪的影响 李俊明, 龙云 eetop
Enabling High Current Hotswap Applications using the TPS2393A Oliver Ou eefocus
2012 年 09 月
针对脉冲负载应用的简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案 Chris Glaser 21IC
使用一次侧回授的 4.2 W GU10 LED 照明驱动器 David Dou eefocus
为无线电源系统设计一款符合 Qi 标准的接收机线圈(第 1 部分) Bill Johns,Tony Antonacci,Kalyan Siddabattula elecfans
2012 年 08 月
动态电源路径管理的高效开关模式充电器系统设计注意事项 Michelle Li ,钱金荣 (Jinrong Qian) eefocus
详细阐述UCD3xxx 系列数字电源控制器烧写常用的两种十六进制 Sundy Xu, Neil Li 21IC
USB 充电解决方案:高效 AC 适配器 Adnaan Lokhandwala EEworld
50% 以上占空比降压转换器下坡 (Downslope) 补偿 John Bottrill 21IC
适用于能量采集应用的电源管理架构 Karthik Kadirvel、John Carpenter、Brian Lum-Shue-Chan eefocus
空间受限型应用中的PMBus 热插拔电路介绍 Timothy Hegarty eet-china
2012 年 07 月
云技术的高速连接器电源设计挑战 Richard Zarr eefocus
能量采集系统环境能量转换器基础知识 John Carpenter、Yogesh Ramadass 21IC
涡轮加速升压 (Turbo-boost) 充电器可为 CPU 涡轮加速模式提供支持 钱金荣 (Jinrong Qian)、Suheng Chen EEworld
使用多相降压转换器的好处 David Baba elecfans
2012 年 06 月
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计 John Bottrill eefocus
设计简易的隔离式偏压电源 Robert Kollman 21IC
锂离子电池太阳能充电器设计技巧 Karthik Kadirvel、Umar Lyles、John Carpenter elecfans
2012 年 05 月
利用热反馈控制LED温升 John Betten EDN China
2012 年 04 月
如何不大量牺牲 AC 性能的情况下利用开关稳压器在为高速 ADC 供电 Thomas Neu EDN China
电源系统开关控制器的 MOSFET 选择 21IC
电源设计小贴士 42:可替代集成 MOSFET 的分立器件 Robert Kollman EDN China
电源设计小贴士 43:分立器件——一款可替代集成 MOSFET 驱动器的卓越解决方案 Robert Kollman EDN China
电源设计小贴士 44:如何处理高 di/dt 负载瞬态 Robert Kollman EDN China
电源设计小贴士 45:如何处理高 di/dt 负载瞬态(下) Robert Kollman EDN China
2012 年 03 月
LLC LED 驱动器简化设计 MICHAEL O’LOUGHLIN elecfans
如何把电源的功率限制变为电流限制 Brian King cntronics
数字电容隔离器的磁场抗扰度 Thomas Kugelstadt elecfans
2012 年 01 月
数字控制提高了无桥接 PFC 性能 Bosheng Sun、System Engineer 以及 Zhong Ye edn China
电源设计,自己掌控 Bonnie Baker eeWorld
2011 年 12 月
印刷电路板冷却技术与IC封装策略 Sandra Horton edn China
电源设计小贴士 41:DDR 内存电源 Robert Kollman 21IC
无线充电联盟标准和 TI 兼容解决方案介绍 Bill Johns ofweek
2011 年 11 月
如何对浅放电应用中磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池使用的 TI 阻抗跟踪 TM 电池电量计进行微调 Keith James Keller IC16
微处理器控制、宽输入电压、SMBus 智能电池充电器的实施 Keith Keller EEworld
电源设计小贴士 40:非隔离式电源的共模电流 Robert Kollman eeFocus
电源设计小贴士 39:同步整流带来的不仅仅是高效率 Robert Kollman 21IC
电源设计小贴士38:使用简易锁存电路保护电源 Robert Kollman eeFocus
电源设计小贴士 37:折中选择输入电容纹波电流的线压范围 Robert Kollman eeFocus
电源设计小贴士 36:使用高压 LED 提高灯泡效率 Robert Kollman eeFocus
2011 年 10 月
为精密模拟电路设计超低噪声正负电源 Pat Hunter 21IC
缩短设计周期时间的一些工具 Bonnie C. Baker 21IC
2011 年 9 月
POL电源设计技术和参考设计 Rich Nowakowski EEFocus
2011 年 8 月
利用反相升降压拓朴调节 LED 电流 John Betten EDN China
针对移动电话的闪光灯 LED 驱动器 Andreas Schaefer EEworld
2011 年 6 月
利用软齐纳钳位电路实现节能 John Betten 21IC
计算机电源 "白金" 化 Michael O'Loughlin EEfocus
电源设计小贴士 33:注意 SEPIC 耦合电感回路电流 —— 第 2 部分 Robert Kollman EEfocus
电源设计小贴士 32:注意 SEPIC 耦合电感回路电流 —— 第 1 部分 Robert Kollman ECCN
电源设计小贴士 31:同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择 Robert Kollman ECCN
2011 年 5 月
使用追踪电源来提高信号链性能 Scot Lester eetimes
2011 年 1 月
电源设计小贴士 30:低压降压 IC 让简捷、经济的偏置电源成为现实 Robert Kollman EDN China Online
电源设计小贴士 29:估算热插拔 MOSFET 的瞬态温升 —— 第 2 部分 Robert Kollman EDN China Online
电源设计小贴士 28:估算热插拔 MOSFET 的瞬态温升 —— 第 1 部分 Robert Kollman Chinaaet Online
2010 年 12 月
电源设计小贴士 26:高频导体的电流分布 Robert Kollman EDN China Online
2010 年 11 月
满足供电需求的新型封装技术和 MOSFET Jeff Sherman EDN China Online
均流技术在 4 对线缆结构、高功率 PoE 中的应用 Steven R. Tom 21Dianyuan Online
电源设计小贴士 25:改善负载瞬态响应 —— 第 2 部分 Robert Kollman ednchina Print
2010 年 9 月
电源设计小贴士 20:注意那些意外谐振响应 Robert Kollman IC-CN Online
电源设计小贴士 21:请注意电容 RMS 纹波额定电流! Robert Kollman EETrend Online
电源设计小贴士 22:避免一些常见的误差放大器使用错误 Robert Kollman DZKF Online
电源设计小贴士 23:改善负载瞬态响应 Robert Kollman ECCN Online
USB 电源充电小贴士 Hadden, Will EET China Print
确保您的 IC 封装/PC 电路板设计的散热完整性 Stephen Taranovich EET China Print
一种适用于多个系统的设计:再塑超声波成像系统设计 Xu, Xiaochen; Venkataraman, Harish and Udupa, Anand (India) EPC Online
HDTV 市场中数字性能的闭环 Michael Firth;Ryan Kehr CEM print
2010 年 8 月
电源设计小贴士 19:轻松创建多个负输出电压 Robert Kollman 01EA Online
电源设计小贴士 18:您稳压器的输出电压精度或许并非如您所想的那样糟糕 Robert Kollman Laoyaoba Online
电源设计小贴士 17:缓冲反向转换器 Robert Kollman Laoyaoba Online
为何要与环路补偿纠缠不休 Michael O'Loughlin Micro-Electronics Print
一个三级电源就可高效驱动多个 LED 串 James Aliberti LEDs Technology Print
电压监测装置发挥多重功用 Scot Lester EPC Print
便携式设计的高速视频总线设计挑战 Falk Alicke EPC Print
2010 年 7 月
以高瓦数数字放大器进行设定 Kevin Belnap and Yong-Gwn Kim EDN China
利用高效半导体提高便携式超声波系统的图像质量 Marques, Veronica; Nadeski, Mark CEM
高频功率转换器的光耦合器及反馈回路 John Bottrill CEM
优良的接地质量一旦下降就隔离! Kugelstadt, Thomas EPC
针对车载音频电源的多相升压解决方案 Brian King;Dave Parks Ofweek Online
2010 年 6 月
哪里来的噪声? Bonnie Baker EEFocus
一款被完全误解的器件 Bonnie Baker 21IC
展望未来,什么技术会给电子医疗设备带来最为重大的突破? Veronica Marques 21IC
医疗设备设计如何不断推进医院医疗保健向家庭医疗保健的转变? Steven Dean 01EA
提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术 Nowakowski, Rich 21IC
运算放大器电路固有噪声的分析与测量
第 10 部分:仪表放大器噪声
Art Kay GEC
由以太网络供电获得更大功率 Brian King; Robert Kollman ED China
OLED 显示器技术及功能:电源供应是否会影响显示器画质? Oliver Nachbaur EEPW
数字电源 Ramprasad Ananthaswamy EETOP
信号链基础知识(第 37 部分):LVDS——低压差分信号传输 Thomas Kugelstadt EET China
2010 年 5 月
理解 FFT 图 Baker Bonnie EETrend
通过微型逆变器获得可再生能源 Yu, Z.and Ogboenyira, K. OECR
应对汽车电子应用中的冷启动状况 Hannes Estl CEM online
只需一个电路即可满足系统解析度和 12 位精度要求 Baker Bonnie EEFocus
扔掉那些比特! Baker Bonnie RongSheng
电源开关设计基础 Philippe Pichot Newmaker
降压转换器:选择正确的电容是关键 Josh Mandelcorn DoNews
必须使用单电源运算放大器 Baker Bonnie EET China Online
2010 年 4 月
电池与充电管理:选择与权衡因素 Masoud Beheshti EPC Online
针对第四代无线基础设施的分立 SerDes 解决方案 Ajinder Pal Singh EET China Online
低功耗IP电话及VoIP设备的电源管理 Rich Nowakowski and T.Y. Chan ECDN
电源设计小贴士 15:低成本、高性能 LED 驱动器 Robert Kollman BYF
电源设计小贴士 16:缓冲正向转换器 Robert Kollman ECCN
绿色能源市场的低功耗无线协议 Mark Grazier 21IC
2010 年 3 月
先进的锂离子电池系统充电管理和保护 Patrick Heyer PDC
运用多相数字电源解决方案解决系统问题 David M. Alter AET
延长电池使用时间的诀窍:运用具备讯号处理功能的超低功耗音讯编译码器 Luca Cacioli and David Zaucha Elecfan
2010 年 2 月
充分了解系统负载后再连接充电器 Charles Mauney EEPW
NexFETTM:新一代功率 MOSFET Drs. Sc. Jacek Korec and Shuming Xu Dianyua
使用外部充电泵生成辅助电压 Nicolas Guibourg EEPW
2010 年 1 月
先进的锂离子电池系统充电管理和保护 Patrick Heyer PDC
ATCA 和 MicroTCA 标准引发集成 Jack Olson and John Cummings DIANYUAN
利用有源电池平衡技术增加大型锂离子电池组能量供给 Matthew Borne, Simon Wen DIANYUAN
采用数字电源还是模拟电源? Dr. Chris Hossack and Richard Poley ALIBABA
2009 年 12 月
多重转换:冗余电源系统电流限制的一种新方法 Roger Chan and Alan Hastings EDAW
充分了解系统负载后再连接充电器 Charles Mauney EEPW
使用外部充电泵生成辅助电压 Nicolas Guibourg EEPW
2009 年 11 月
电源设计小贴士 13:小心别被电感磁芯损耗烫伤 Robert Kollman DIANYUAN
电源设计小贴士 14:SEPIC 转换器提供高效偏置电源 Robert Kollman EET Online
主开关有源钳位正向转换器转换研究 John Bottrill ECDN
2009 年 10 月
并联稳压器可加快电源供应启动速度 Michael O'Loughlin  
2009 年 9 月
驱动 WLED 未必需要 4 V 的电压 Hadden, Will EDAW Online
勿需使用电池 - TInergy系列文章(二十三) Tinergy EET Online
定制电池电源 - TInergy系列文章(二十四) Tinergy ED Online
TPS61059 可为作为相机闪光灯或电影照明灯的白光 LED 供电 Scot Lester ECCN.COM
2009 年 8 月
功效的新含义 - TInergy系列文章(二十二) Ted Thomas EET Online
2009 年 7 月
适合高效能模拟应用的线性电压稳压器 Marcus Zimnik EEPW
新型数字输入串行器使数字输入模块通道数量激增 Thomas Kugelstadt ED China
新一代电源模块以较少电容达到更快速的瞬时响 Geoff Jones and Brian Narveson EPC
实现 2.4 GHz ISM 频带中的良好共 Peder Rand WDDA China
补偿及测量高功率 LED 驱动器的控制回路 Jeff Falin EDN Online
2009 年 6 月
如何利用数字 PWM 控制器来提高系统可靠性 Mark Hagen and Brent McDonald ECN
实现更精巧的电源解决方案 Thomas Schaeffner ChinaECNet
驱动高功率以太网络供电技术 Jean Picard ChinaECNet
电源设计小贴士12:电源效率最大化 Robert Kollman CCTIME
2009 年 5 月
电源设计小贴士 10:轻松估计负载瞬态响应 Robert Kollman ECCN.COM
电源设计小贴士 11:解决电源电路损耗问题 Robert Kollman DIANYUAN.COM
可调高效多通道高性能分集接收机 Philip Pratt EEPW Online
用于采集能量的有机太阳能材料 - TInergy系列文章(七) Nagarajan Sridhar EET China online
光伏能带隙工程:一个简单却富有挑战性的概念 - TInergy系列文章(八) Nagarajan Sridhar EET China online
每天都是地球日 - TInergy系列文章(九) Paul Westbrook EET China online
针对电力企业和采集应用的太阳能存储 - TInergy系列文章(十) Nagarajan Sridhar EET China online
2009 年 4 月
电源设计小贴士 7:高效驱动 LED 离线式照明 Robert Kollman 21IC
电源设计小贴士 8:通过改变电源频率来降低 EMI 性能 Robert Kollman ChinaECNet
电源设计小贴士 9:估算表面贴装半导体的温升 Robert Kollman ChinaECNet
TInergy系列文章(五) - 建立一个资源节约型家庭 TInergy HQWIC.com
TInergy系列文章(六) - 让 LED 照亮每一个角落 TInergy HQWIC.com
高效驱动 LED Robert Kollman EPC
2009 年 3 月
POL 电源设计技术和参考设计 Rich Nowakowski ED China
利用集成负载开关优化便携式电子产品功耗 Phillippe Pichot PDC
电源应用的散热仿真 Sanmukh Patel and Gerry Balanon EDN China online
电源管理的未来趋势 Andy Dykstra PDC
灯泡的彻底升级 - TInergy系列文章(三)   EET China online
负输入电压的“平行宇宙 (Parallel Universe)” John Betten and Brian King EDN China online
电源设计小贴士 5:降压—升压电源设计中降压控制器的使用 Robert Kollman 21IC
电源设计小贴士 6:精确测量电源纹波 Robert Kollman EET China
LCD 助推 LED 发展 - TInergy系列文章(四) Chris Link EET China online
2009 年 2 月
德州仪器 (TI) 的Piccolo 技术 TInergy EET China online
驱动小型 AMOLED 显示器 Matthew Borne PSD China
电源设计小贴士 5:降压—升压电源设计中降压控制器的使用 Robert Kollman 21IC
TInergy系列文章(一) 展望——下一次能源创新是什么? Chris Link EET China online
2009 年 1 月
电源设计小贴士 3:阻尼输入滤波器——第一部分 Robert Kollman EEFocus
电源设计小贴士 4:阻尼输入滤波器系列之第二部分 Robert Kollman EEFocus
信号链基础知识(第 17 部分):滞后功能——了解更多模拟电压比较器的相关知识 Bill Klein EET online
信号链基础知识(第 18 部分):用作积分器的运算放大器 Bill Klein EET online
信号链基础知识(第19部分):探究和了解线性稳压器 Bill Klein EET online
多媒体处理器动态电源管理技术 Arthur Musah Andy Dykstra EEPW
专门针对数字光投影仪而优化的电源设计 Brian King Robert Kollman EEPW
SLIC 充电泵 John Betten EEPW
LED 照明的电源拓扑结构 John Betten and Robert Kollma EEPW
2008 年 12 月
针对单节电池供电手持应用的主机侧电量监测计系统设计考虑因素 Jinrong Qian and Michael Vega EDN
完全集成的 TPS6300x 降压-升压转换器延长了锂离子电池的使用寿命 Bill Johns 61IC
TPS61059 可为作为相机闪光灯或电影照明灯的白光 LED 供电 Scot Lester EET online
针对电信系统的电源管理解决方案——提高性能、减低成本,减小尺寸 Adrian Harris and Brian C Narveson EDN
电源设计小贴士 1:为您的电源选择正确的工作频率 Robert Kollman 21IC
电源设计小贴士 2:驾驭噪声电源 Robert Kollman ChinaECnet
2008 年 10 月
使用 TPS65552A 驱动便携式相机闪光灯 Scot Lester EEFocus
满足便携式电源和系统的要求 Jinrong Qian ED
一款效率高达 80% 且 PLOST 不足 1W 的 3A、1.2VOUT 线性稳压器 Jim Noon EDN China online
UC3855A/B 高性能功率因数预调节器 Jeff Falin 61IC
应用处理器专用电源 Thomas Schaeffner  
2008 年 9 月
动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电 Nigel Smith  
2008 年 5 月
Dave 的一点拙见 Dave Freeman ChinaECnet
晚春大扫除 Dave Freeman ChinaECnet
扩展 LDO 稳压器的输入电压范围 Jeff Falin EET China online
电池容量:如何精确预测便携式设备的剩余电池电量和运行时间 Jinrong Qian EDN China
2005 年 8 月
LDO 稳压器低压降解密 Day, Michael ECN
使用 MHz 同步交换为便携式设备更有效地进行锂离子电池充电 Qian, John PowerManagementDesignLine.com
文章标题 作者 出版物
2005 年 7 月
猜猜是什么:未充分使用的 SEPIC 性能优于反向拓扑 Betten, John 和 Kollman, Robert Planet Analog;
PowerManagementDesignLine.com;
Automotive DesignLine
更高的开关频率要求对 PWM 占空比进行更好的控制 Figoli, David Planet Analog
在同步降压转换器中提高 DV/DT 抗扰性 Mappus, Steve 电源电子技术 - 在线版
文章标题 作者 出版物
2005 年 6 月
再见,可靠的旅伴 Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 印刷和在线版
夏季, 生活是便携式的 Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 在线版
具有集成开关元件的转换器设计 Gehrke, Dirk EPN - 印刷和在线版
满足便携式产品的电源管理需要 Heyer, Patrick PowerManagementDesignLine.com
便携式产品的电源管理 Heyer, Patrick Video/Imaging DesignLine
要过多久才需再次进行充电...... (主题:“串联锂离子和锂聚合物电池的单元平衡”) Krafthoefer, Bernd Selezione di Elettronica
文章标题 作者 出版物
2005 年 5 月
使用 TPS2393 的 -48V ATCA 电源模块热插拔 Bird, Jim PowerDesignLine.com
有的组合始终无法良好的协同运作 Freeman, Dave 便携产品设计 - 中国
摆脱束缚! Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 印刷和在线版
电源系统通信支持数字电源的增长 Freeman, Dave EDN - 美国、中国、欧洲
电压模式控制 - 在新的技术环境下,设计者应当遵循过去的经验估计吗? Gehrke, Dirk 和 Miftakhutdinov, Rais 电子工程专辑 - 亚洲 & 韩国
电压模式控制:实用性建议 Miftakhutdinov, Rais 电子工程专辑 - 亚洲 - 在线版;
电子工程专辑 - 中国
电信系统热插拔电源的一种通用方法 Neidorff, Bob EDN - Asia,Korea
评估以太网供电应用领域可供应用的电源 Patoka, Martin PowerDesignLine.com
基于高频降压转换器的动态电压管理的小型解决方案 Vaucourt, Christophe Digitimes - Print & Online
文章标题 作者 出版物
2005 年 4 月
期待......它让我等待 Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 印刷和在线版
电源模块组真的不同吗? Narveson, Brian 电源电子技术 - 印刷和在线版
交错功率级 - 不再只用于降压转换器 O'Loughlin, Mike EDN - Asia & Korea
文章标题 作者 出版物
2005 年 3 月
如何克服双开关正向的占空比限制 Bottrill, John Power Management DesignLine;EETimes.Com
电源芯片受益于最终测试微调 Constantopoulos, John 和 Nadler, Walter 电源电子技术 - 印刷和在线版
有的组合始终无法良好的协同运作 Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 印刷和在线版
如何满足“廉价非隔离 PoE 双电源方案的需要” Gehrke, Dirk Power DesignLine.com
零电压开关全桥接转换器设计降低组件电压应力 Gehrke, Dirk Ekektronik Informationen
基于 bq24014 设计的功耗裕度调查 Gehrke, Dirk Design & Elektronik
电源设计:过去的“经验设计”对于目前的电压 模式控制设计仍然有效吗? Gehrke, Dirk 和 Miftakhutdinov, Rais Power Electronics Europe
依靠便携式电池供电应用领域的 DC/DC 电源转换 Heyer, Patrick Digitimes
MOSFET 驱动器 IC 注意事项 Mappus, Steve 电子产品 - 印刷和在线版
文章标题 作者 出版物
2005 年 2 月
简单电路提供加电定序 Betten, John EDN - Japan - Print & Online;
EDN - Asia - Print & Online;E
DN - Print & Online;
EDN - Korea - Print & Online
简单计算得到负载瞬态响应 Betten, John 和 Kollman, Robert 电源电子技术 - 印刷和在线版
变化中的语言,变化中的生活 Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 印刷和在线版
电池拓扑,效率的关键 Heacock, Dave 电子工程专辑
充电泵 - 升压转换器 - 白色 LED 驱动器解决方案之间的大比拼 Nachbaur, Oliver Elektronik&Data
便携式设备使用单节碱性电池 Neuhausler, Jurgen 电子产品设计
简单的电池监控 Oppitz, Carsten Elektronik Industrie
连续跟踪挑战 DC/DC 转换器 Tucker, John 电源电子技术 - 印刷和在线版
文章标题 作者 出版物
2005 年 1 月
大自然不会袖手旁观 Freeman, Dave 便携产品设计 - 栏目 - 印刷和在线版;
便携产品设计 - 中国 - 印刷版
如何满足廉价非隔离 PoE 双电源方案的需要 Gehrke, Dirk Power DesignLine.com
满足廉价非隔离 PoE 双电源方案的需要 Gehrke, Dirk Planet Analog;Power DesignLine.com
用于白色 LED 的升压转换器 Gehrke, Dirk Elektor - UK、France、Germany
精确测量医疗设计的电池容量 Krafthoefer, Bernd 电源电子技术 - 印刷和在线版
电信系统热插拔电源的一种通用方法 Neidorff, Bob EDN - Print,Online
移动电话中的闪烁白光 LED Neuhausler, Jurgen 电子技术
交错正向转换器转换稳压模式 O'Loughlin, Mike EDN - 印刷和在线版;EDN - 中国
文章标题 作者 出版物
2004 年 10 月
PCI 背板的电源管理 Neidorff, Bob EDN
公开电平转换的机密 Dhond, Prasad Planet Analog
PoE 不再是“新兴”技术 Valley, Rich DesignLine.com
简单电路提供加电定序 Betten, John EDN - 印刷版 - 设计思想
IC 制造商如何应对电源管理的挑战 Valley, Rich Planet Analog
简单电路驱动具有 PCI 热插拔电源 IC 的 PCI Express Jung, Ed 和 Neidorff, Bob 电子设计 - 设计摘要 - 在线和印刷版
文章标题 作者 出版物
2004 年 5 月
数码摄像机设计的集成电源组件 Day, Michael ECN - Power Source Newsletter
电路控制多路电源轨的比例式或同步加电 Gehrke, Dirk EDN - 在线版 - 设计思想
新电源模块包含电源电压定序和裕度测试功能 Thornton, Chris Planet Analog
文章标题 作者 出版物
2004 年 4 月
提高隔离 DC/DC 砖型模块技术水平 Andreycak, Bill 电子产品 - 电源目录,
Christina Nickolas,编辑
文章标题 作者 出版物
2003 年 9 月
新电源模块包含电源电压定序和裕度测试功能 Chris Thornton ChipCenter