投稿文章

高性能模拟投稿文章

TI 作者向业界电子出版物投稿。其中许多出版物允许我们在此引用那些文章。

文章标题 作者 出版物
2015 年 09 月
针对工业过程控制系统中的阻性桥压力传感器的设计小贴士 Peter Semig, Collin Wells, Miro Oljaca  
2015 年 06 月
针对高速、高电压测量的提示与技巧 Grant Smith  
JESD204B 多器件同步:分解要求 Matt Guibord  
千兆位级系统中的高级线性均衡 Lee Sledjeski  
2015 年 05 月
减少源自 CMOS 模拟开关的失真 John Caldwell  
2014 年 02 月
利用分离轨方法扩大升压转换器输入电压范围 Haifeng Fan  
10mW 待机功耗低成本反向解决方案 Adnnan Lokhandwla  
超低IQ器件的精确效率测量 Chris Glaser  
何时选择JESD204B接口? Sureena Gupta  
CAN 总线、以太网还是 FPD 链路:哪一种最适合车载通信? Mark Sauerwald  
新一代ESD保护器件不再需要 VCC 连接 Roger Liang  
2013 年 12 月
精确 PSRR 测量方法 TI 系统工程师John Rice 和
Picotest 执行总监 Steve Sandler
EEPW
动态电源管理,实现更快速、更高效的电池充电 Samuel Wong eeworld
输入功率和RMS电流测量低成本解决方案 Bosheng Sun EEChina
在开关设备应用中有效驱动螺线管线圈 Sanjay Pithadia eefocus
有源模拟滤波器的快速设计 Bonnie Baker 21IC
现代电表网络跨接故障校正方法 Thomas Kugelstadt 21IC
2013 年 08 月
24V总线工业应用中线性稳压器与开关式稳压器比较 Rich Nowakowski 和
Robert Taylor
EDN China
利用信号调节器的抗混淆滤波器,实现混合信号、多模态传感器调节 Arun T. Vemuri EEChina
利用阻抗跟踪TM电量计改善电池备用系统的LiFePO4电池平衡 Keith James Keller EEChina
控制器局域网(CAN)物理层调试基础知识 Scott Monroe 21IC
高效、低纹波DCS-Control,实现无缝PWM/节能转换 Chris Glaser eeworld
2013 年 04 月
针对IGBT和MOSFET可再生能源应用的35V、单通道栅极驱动器 John Stevens eeworld
2012 年 09 月
双极步进马达加速和减速过程应用 Jose I. Quinones eefocus
高分辨率触觉体验:不一样的感觉! ShreHarsha Rao eeworld
2012 年 08 月
模拟技术简化移动设备中的LED亮度调节 Christopher James Glaser cnki
集成解决方案如何简化工业应用中传感器数据发送器设计 Carine Alberti 21IC
2012 年 07 月
拷贝一份前辈的设计原理图吧——利用模拟工具优化电路设计 Rick Downs elecfans
2012 年 05 月
简易 I2C 隔离器设计小贴士 Thomas Kugelstadt 21IC
2012 年 03 月
时域时钟抖动分析(一) Thomas Neu 21IC
时域时钟抖动分析(二) Thomas Neu 21IC
2012 年 01 月
抓住机会,一举夺冠 Bonnie Baker 21IC
产品说明书之外的收获—IBIS Bonnie Baker EDN China
让有刷 DC 或双极步进马达驱动变得更容易! Jose Quinones cnki
2011 年 12 月
信号链基础知识# 55:高速数模转换器的数字特性 Robert Keller 21IC
信号链基础知识#54:谁是音频时钟的“老板”,谁是主,谁又是从呢? Dafydd Roche eeFocus
信号链基础知识 #53:正确调节滤波器各组件以提高降噪效果 Matthew Hann eeFocus
2011 年 10 月
采集能源定量供应:无线传感器节点功耗限制 Sriram Narayanan 和 Dave Freeman EEworld
利用随处可见的 555 定时器,取代 LED 驱动器的 uP 控制 Michael Day 21IC
2011 年 9 月
IBIS 模型:利用 IBIS 模型研究信号完整性问题 Bonnie C. Baker EEworld
双极性还是CMOS,为医疗设计选择合适的IC Karthik Vasanth EEfocus
2011 年 8 月
电荷泵锁相环的数字锁定检测电路应用分析 Steven Shi, Nick Dai EEfocus
LED 照明:市场概述 Nick Holland EEfocus
2011 年 6 月
信号链基础知识 #50:弥合高速数据转换器连续波和调制信号测量之间的差异 Robert Keller ECCN
信号链基础知识 #49:利用 G 类音频放大器延长电池使用时间(2) ShreHarsha Rao ECCN
2011 年 5 月
集成、低成本更需了解系统 Rick Downs EDN China Online
连接 APA 输出至其他器件的注意事项 Stephen Crump ECCnA
信号链基础:时钟抖动解秘——高速链路时钟抖动规范基础知识 John Johnson 21IC
信号链基础知识 #52 RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力 Thomas Kugelstadt 21IC
LED 调光技术提高了视频播放画面质量 Michael Day Chinaem
2011 年 1 月
INA 共模范围可能会是一个难题 Bonnie Baker 21IC Online
新型数字电容隔离器提升了高性能标准 Thomas Kugelstadt Dzsc Online
2010 年 12 月
医疗电子设备小型化 Jonathan Bearfield EEFOCUS
2010 年 4 月
业界一流的 IC:超声波设备的发送器 Ismail Oguzman and Arash Loloee EPC Online
2010 年 3 月
信号链基础知识(第 35 部分):ANT——无线传感器网络的独特选项 Brian Blum EET
具备定位功能的 ZigBee® SoC Khanh Tuan Le EPC
2010 年 2 月
依靠 HiRel 走向太空 James F. Salzman EETREND
ZigBee ISM频带传输距离估算 Shreharsha Rao ECCN
信号速率与线缆长度的关系:CAN 总线计时权衡因素 Clark Kinnaird C114
面向非音频专家的音频信号链设计 Dafydd Roche ICEMBED
为便携式 MFF 显示器选择最佳的 LED 背光驱动器 Jeff Falin ED
驱动高功率 LED 照明应用的一种新方法 James Aliberti EDN
反相降压—升压拓扑可调节 LED 电流 John Betten EEPW
2010 年 1 月
信号链基础知识之桥接 Rick Downs C114
控制板级时钟分配期间出现的 EMI Lin Wu ECCN
IEEE 802.15.4 芯片的协议选择 Brian Blum SRVEE
2009 年 12 月
驱动高功率 LED 相机闪光灯 Christophe Vaucourt EEPW
反相降压—升压拓扑可调节 LED 电流 John Betten EEPW
针对医疗设备的精确电池备份 Keith Keller and Michael Banak ED
太阳能展望 - 太阳能之杯是半满的吗? Dave Freeman and Nagarajan Sridhar Power Systems Design
医学成像:不断缩小外形尺寸、提高性能 Chuck Sanna BigBit
2009 年 11 月
利用高速信号链提高医学成像质量 Chuck Sanna MMDC
2009 年 10 月
如何利用电容式数字隔离器进行设计 Thomas Kugelstadt  
白光 LED 电源设计技术 Oliver Nachbaur  
开路 LED 故障简单保护电路的工作原理 John Betten  
高效部署医疗无线设备的要求 Jonathan Bearfield  
半导体 - 另一种太阳能硅 - TInergy系列文章(三十) Paul Westbrook  
美国伊利诺伊大学太阳能十项全能竞赛体会 - TInergy系列文章(二十九) Patrick Chapman  
未来博物馆 - TInergy系列文章(二十八) Paul Westbrook  
德州仪器在华盛顿出席 2009 国际太阳能十项全能竞赛 - TInergy系列文章(二十七) Paul Westbrook  
2009 年 9 月
ZigBee – 新型低功耗无线标准 Peter Forstner EET China
全面了解数字温度传感器规范 Peter Forstner EPC
德州仪器摆脱线缆束缚,用太阳能代替电池 - TInergy系列文章(二十六) Tinergy ED Online
太阳能电网市场在美国迅速发展 - TInergy系列文章(二十五) Tinergy ED Online
运用适当的频率设计降低取样抖动优化ADC SNR Wu Lin WDDA China Online
让传感器匹配转换器,还是让转换器匹配传感器 Bonnie C. Baker 21eic
2009 年 8 月
持续增加的太阳能投资- TInergy系列文章(二十一) Nagarajan Sridhar EET Online
节能型电信网络 - TInergy系列文章(二十) Nagarajan Sridhar ED Online
2009 太阳能十项全能竞赛 - TInergy系列文章(十九) Tinergy ED Online
2009 年 7 月
欧洲渐兴智能仪表 - TInergy系列文章(十八) Emmanuel Sambuis EET Online
新一代白光 LED 近在眼前! - TInergy系列文章(十七) Chris Link EET Online
具有 PFC 功能的先进马达控制提高家电效率 - TInergy系列文章(十六) Charlie Ice EET Online
太阳能计量方法:用美元/千瓦时替代美元/瓦 - TInergy系列文章(十五) Chris Schairbaum EET Online
2009 年 6 月
易用、低成本的能源管理 - TInergy 系列文章(十四) TInergy team EET Online
新发布的 ACEEE 报告强调未来节能 - TInergy 系列文章(十三) Dave Freeman EET Online
TI 新型 Piccolo™ MCU 支持节能可靠的 LED 照明、工业设备和家电应用 - TInergy 系列文章(十二) TInergy team EET Online
经济刺激计划激活清洁能源技术 - TInergy 系列文章(十一) Paula Collins CPS800
2009 年 2 月
信号链基础知识(第 20 部分):了解运算放大器及速度的基本原理 Bill Klein EET online
采用 PROFIBUS 标准的工业联网技术 Kugelstadt, Thomas EET China
支持智能能源管理让 ZigBee 更环保 Brian Blum EPC
2009 年 1 月
晚春大扫除 Dave Freeman ED online
2008 年 12 月
"数字愚笨"的一代 Dave Freeman PDC online
高速陷波滤波器 Bruce Carter EET online
Dave 的一点拙见 Dave Freeman ED online
将浪涌电流限制和 PFC 结合应用于白色家电马达 James Aliberti Compotech
2008 年 4 月
HDMI 1.3 标准支持 TMDS341A 的 12 位色深 Thomas Kugelstadt 21IC
首款 PWM 器件:打开了电源管理产业发展的大门 Robert Mammano EDN China online
便携式设备和安全风险 Dave Freeman ChinaECnet
UC3854A 和 UC3854B 高性能功率因数校正控制 IC Mike O'Loughlin EET China online
避免使用前沿触发型 PFC 转换器过程中出现的轻负载可闻噪声 Bill Andreycak EET China online
利用 RS-485 接口构建稳健的能量计网络 Thomas Kugelstadt EET China online
春季度假必备品——便携式电源!我的一点拙见…… Dave Freeman ChinaECnet
前沿触发型 PFC 控制器的启动电流瞬态 John Bottrill EET China online
数字和模拟无处不在!R2R 架构与电阻串 DAC 架构的区别何在? Georg Haubner ECN China
针对负载点消费类电子设备的方便易用的电源管理解决方案 Rich Nowakowski EDAW
Integration and Flexibility the Path to ward an Optimum Power Management Architecture Dr. Carsten Oppitz EEPW
2008 年 3 月
高速数字隔离器产品 ISO72x 系列 Kevin Gingerich , Chris Sterzik EDN China online
外部 PNP 晶体管升压 TPS71501 输出电流 Dennis Hudgins ChinaECnet
最大化从满负载到空负载时的 AC/DC 效率 Hong Huang EET China online
"不积跬步何以至千里,不积小流何以成江河" Dave Freeman ChinaECnet
利用谷值电压开关和多模式工作模式提高 AC/DC 转换器的效率并降低功耗 Hong Huang EET China
2007
串行 RapidIO: 高性能嵌入式互连技术 冯华亮 (Brighton Feng)  
随着不同频率和无线标准的增加,对灵活的 RF 解决方案的需求不断增长 Russell Hoppenstein  
高性能 WiMAX RF 芯片组促进 CPE 和 BTS 应用发展 Russell Hoppenstein  
优化的 DSP 改进了无线基础局端 Manish Patel  
WiMAX 技术领域的 RF 芯片组设计挑战 Russell Hoppenstein  
德州仪器引领新的全球网络发展 John Smrstik  
打造移动电话的未来 Lo?c Hamon  
手机游戏市场 Bryce Johnstone  
移动电视推动蓝牙发展 Yoram Solomon  
2006 年
DVB-H 移动数字电视    
移动运营商如何通过有效的应用平台来实现 3G 投资回报 Alessandro Araldi  
前景展望:HSPDA 对 3G 手机设计的意义 Bill Krenik  
移动电视推动蓝牙发展 Yoram Solomon