投稿文章

无线通信投稿文章

TI 作者向业界电子出版物投稿。其中许多出版物允许我们在此引用那些文章。




文章标题 作者 出版物
2015 年 5 月
CC3200 Coretx-M4核低功耗深度睡眠(LPDS)模式使用指南 Richard Ma  
2014 年 9 月
物联网的发展过程 Jim Chase  
2012 年 6 月
远程医疗选择PAN 或 WAN 接口的度量标准 Iboun Taimiya Sylla eeworld
2012 年 5 月
无线医疗的机遇与挑战 Iboun Taimiya Sylla Chinaaet
2011 年 9 月
无线传感器网络:一种低功耗、无线型应用 Iboun Taimiya Sylla Chinaaet
2011 年 5 月
通过技术进步加快移动保健系统发展 Sid Shaw Chinaaet
2011 年 1 月
INA 共模范围可能会是一个难题 Bonnie Baker 21IC Online
新型数字电容隔离器提升了高性能标准 Thomas Kugelstadt Dzsc Online
2010 年 12 月
医疗电子设备小型化 Jonathan Bearfield EEFOCUS
2010 年 4 月
业界一流的 IC:超声波设备的发送器 Ismail Oguzman and Arash Loloee EPC Online
2010 年 3 月
信号链基础知识(第 35 部分):ANT——无线传感器网络的独特选项 Brian Blum EET
具备定位功能的 ZigBee® SoC Khanh Tuan Le EPC
2010 年 2 月
依靠 HiRel 走向太空 James F. Salzman EETREND
ZigBee ISM频带传输距离估算 Shreharsha Rao ECCN
信号速率与线缆长度的关系:CAN 总线计时权衡因素 Clark Kinnaird C114
面向非音频专家的音频信号链设计 Dafydd Roche ICEMBED
为便携式 MFF 显示器选择最佳的 LED 背光驱动器 Jeff Falin ED
驱动高功率 LED 照明应用的一种新方法 James Aliberti EDN
反相降压—升压拓扑可调节 LED 电流 John Betten EEPW
2010 年 1 月
信号链基础知识之桥接 Rick Downs C114
控制板级时钟分配期间出现的 EMI Lin Wu ECCN
IEEE 802.15.4 芯片的协议选择 Brian Blum SRVEE
2009 年 12 月
驱动高功率 LED 相机闪光灯 Christophe Vaucourt EEPW
反相降压—升压拓扑可调节 LED 电流 John Betten EEPW
针对医疗设备的精确电池备份 Keith Keller and Michael Banak ED
太阳能展望 - 太阳能之杯是半满的吗? Dave Freeman and Nagarajan Sridhar Power Systems Design
医学成像:不断缩小外形尺寸、提高性能 Chuck Sanna BigBit
2009 年 11 月
利用高速信号链提高医学成像质量 Chuck Sanna MMDC
2009 年 10 月
如何利用电容式数字隔离器进行设计 Thomas Kugelstadt  
白光 LED 电源设计技术 Oliver Nachbaur  
开路 LED 故障简单保护电路的工作原理 John Betten  
高效部署医疗无线设备的要求 Jonathan Bearfield  
半导体 - 另一种太阳能硅 - TInergy系列文章(三十) Paul Westbrook  
美国伊利诺伊大学太阳能十项全能竞赛体会 - TInergy系列文章(二十九) Patrick Chapman  
未来博物馆 - TInergy系列文章(二十八) Paul Westbrook  
德州仪器在华盛顿出席 2009 国际太阳能十项全能竞赛 - TInergy系列文章(二十七) Paul Westbrook  
2009 年 9 月
ZigBee – 新型低功耗无线标准 Peter Forstner EET China
全面了解数字温度传感器规范 Peter Forstner EPC
德州仪器摆脱线缆束缚,用太阳能代替电池 - TInergy系列文章(二十六) Tinergy ED Online
太阳能电网市场在美国迅速发展 - TInergy系列文章(二十五) Tinergy ED Online
运用适当的频率设计降低取样抖动优化ADC SNR Wu Lin WDDA China Online
让传感器匹配转换器,还是让转换器匹配传感器 Bonnie C. Baker 21eic
2009 年 8 月
持续增加的太阳能投资- TInergy系列文章(二十一) Nagarajan Sridhar EET Online
节能型电信网络 - TInergy系列文章(二十) Nagarajan Sridhar ED Online
2009 太阳能十项全能竞赛 - TInergy系列文章(十九) Tinergy ED Online
2009 年 7 月
欧洲渐兴智能仪表 - TInergy系列文章(十八) Emmanuel Sambuis EET Online
新一代白光 LED 近在眼前! - TInergy系列文章(十七) Chris Link EET Online
具有 PFC 功能的先进马达控制提高家电效率 - TInergy系列文章(十六) Charlie Ice EET Online
太阳能计量方法:用美元/千瓦时替代美元/瓦 - TInergy系列文章(十五) Chris Schairbaum EET Online
2009 年 6 月
易用、低成本的能源管理 - TInergy 系列文章(十四) TInergy team EET Online
新发布的 ACEEE 报告强调未来节能 - TInergy 系列文章(十三) Dave Freeman EET Online
TI 新型 Piccolo™ MCU 支持节能可靠的 LED 照明、工业设备和家电应用 - TInergy 系列文章(十二) TInergy team EET Online
经济刺激计划激活清洁能源技术 - TInergy 系列文章(十一) Paula Collins CPS800
2009 年 2 月
信号链基础知识(第 20 部分):了解运算放大器及速度的基本原理 Bill Klein EET online
采用 PROFIBUS 标准的工业联网技术 Kugelstadt, Thomas EET China
支持智能能源管理让 ZigBee 更环保 Brian Blum EPC
2009 年 1 月
晚春大扫除 Dave Freeman ED online
2008 年 12 月
"数字愚笨"的一代 Dave Freeman PDC online
高速陷波滤波器 Bruce Carter EET online
Dave 的一点拙见 Dave Freeman ED online
将浪涌电流限制和 PFC 结合应用于白色家电马达 James Aliberti Compotech
2008 年 4 月
HDMI 1.3 标准支持 TMDS341A 的 12 位色深 Thomas Kugelstadt 21IC
首款 PWM 器件:打开了电源管理产业发展的大门 Robert Mammano EDN China online
便携式设备和安全风险 Dave Freeman ChinaECnet
UC3854A 和 UC3854B 高性能功率因数校正控制 IC Mike O'Loughlin EET China online
避免使用前沿触发型 PFC 转换器过程中出现的轻负载可闻噪声 Bill Andreycak EET China online
利用 RS-485 接口构建稳健的能量计网络 Thomas Kugelstadt EET China online
春季度假必备品——便携式电源!我的一点拙见…… Dave Freeman ChinaECnet
前沿触发型 PFC 控制器的启动电流瞬态 John Bottrill EET China online
数字和模拟无处不在!R2R 架构与电阻串 DAC 架构的区别何在? Georg Haubner ECN China
针对负载点消费类电子设备的方便易用的电源管理解决方案 Rich Nowakowski EDAW
Integration and Flexibility the Path to ward an Optimum Power Management Architecture Dr. Carsten Oppitz EEPW
2008 年 3 月
高速数字隔离器产品 ISO72x 系列 Kevin Gingerich , Chris Sterzik EDN China online
外部 PNP 晶体管升压 TPS71501 输出电流 Dennis Hudgins ChinaECnet
最大化从满负载到空负载时的 AC/DC 效率 Hong Huang EET China online
"不积跬步何以至千里,不积小流何以成江河" Dave Freeman ChinaECnet
利用谷值电压开关和多模式工作模式提高 AC/DC 转换器的效率并降低功耗 Hong Huang EET China
2007
串行 RapidIO: 高性能嵌入式互连技术 冯华亮 (Brighton Feng)  
随着不同频率和无线标准的增加,对灵活的 RF 解决方案的需求不断增长 Russell Hoppenstein  
高性能 WiMAX RF 芯片组促进 CPE 和 BTS 应用发展 Russell Hoppenstein  
优化的 DSP 改进了无线基础局端 Manish Patel  
WiMAX 技术领域的 RF 芯片组设计挑战 Russell Hoppenstein  
德州仪器引领新的全球网络发展 John Smrstik  
打造移动电话的未来 Lo?c Hamon  
手机游戏市场 Bryce Johnstone  
移动电视推动蓝牙发展 Yoram Solomon  
2006 年
DVB-H 移动数字电视    
移动运营商如何通过有效的应用平台来实现 3G 投资回报 Alessandro Araldi  
前景展望:HSPDA 对 3G 手机设计的意义 Bill Krenik  
移动电视推动蓝牙发展 Yoram Solomon