TI 主页
>
投稿文章
> 微控制器投稿文章
投稿文章
投稿文章
放大器和线性器件
数据转换器
微控制器
接口
电源管理
汽车电子
DSP
高性能模拟
无线通信
通信与电信
数字音频
宽带网络
DLP
通过电子邮件发送此页
微控制器投稿文章
TI 作者向业界电子出版物投稿。其中许多出版物允许我们在此引用那些文章。
文章标题
作者
出版物
2015 年 4 月
使用超低功耗 MSP430FR4x 微控制器简化 LCD 设计并降低功耗
William Cooper
2015 年 1 月
使用MSP430™ MCU 和段式LCD 进行设计
Katie Pier
采用MSP430FR4xx 的红外远程控制实现
Collins Cheng
2014 年 10 月
具有低功耗的隔离式检测系统
Jose Duenas
2014 年 6 月
基于 MSP430FR 系列 MCU 的多功能双接口存储器设计
Triton Zhang & Hardy Hu
可充电触屏遥控模块设计
陈卫红,郭君,徐康程
TI NFC 产品在智能电视中的应用
Hongzhou Hu & Peter Zheng
基于 MSP430G2303 的 TV 背光 3D 红外信号发射的方案
Triton Zhang
2014 年 4 月
How to Develop a Project With TI SYS/BIOS
Jeanne Yi
2013 年 11 月
C2000 Dual Sync Buck/Boost Converters
Vieri Xue/Liwin Shu
2013 年 8 月
Cost Down Metro Network
Fan Zhang, Shikun Yu
TI基于Concerto双核MCU的PRIME电力线通信数据集中器方案
Jeanne Yi
EEworld
手机磁条卡读卡器参考设计应用报告
Nan Jiang
Different Control Mode for Synchronization Buck or Boost Topology by Using C2000 MCU
Vieri Xue/Liwin Shu
基于C2000的集成电力线载波通信功能(PLC)光伏逆变系统
张凌岚,朱桦
EEworld
MSP430 电容触摸转轮和LED PWM输出设计
徐康程
EETOP
Peak Current Control Realization for Boost Circuit Based On C2000 MCU
Vieri Xue/Liwin Shu
2013 年 5 月
节能型循环泵控制器
Strong Zhang
EEPW
Automotive Adaptive Front-lighting System Reference Design
Renton Ma
采用非对称双核MCU提高系统性能 –基于C2000 Concerto系列
Patrick Cheng; knight Dong
EDNCHINA
PRIME PLC Device Firmware Upgrade
Jeanne Yi, Harvey Wang, Jones Chen
2013 年 2 月
TI单相电表计量库使用说明
程科/俞诗鲲
21IC
ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736
Percy Yu/Alex Cheng
2012 年 12 月
提高MSP430G系列单片机的Flash 擦写寿命的方法
Evan Lee
EEworld
2012 年 11 月
基于 FRAM 的 MCU 为低功耗应用提高安全性
Brett Novak
21IC
2012 年 10 月
新一代智能计量仪表炫酷出炉
Brett Novak
Chinaem
采用TI能耗测量 IC 简化辅助计量
Brett Novak
EEworld
超低功耗技术的先驱:TI 采用新型“金刚狼 (Wolverine)”MCU 平台可使 MCU 总功耗锐减 50%
Brett Novak
ED China
在嵌入式设计中将 FRAM 用作闪存的替代方案
Brett Novak
ChinaECNet
2012 年 9 月
为 LED 照明应用实现智能
Brett Novak
EEworld
2012 年 8 月
提高MSP430G系列单片机的Flash擦写寿命的方法
Evan Lee
EETOP
无线LED照明系统的设计应用
Hongzhou Hu; Peter Zheng
EEworld
使用MSP430 I/O口驱动 1/3 bias段式LCD
WeiHong Chen
EEworld
使用微控制器集成模拟比较器以提供电源保护并降低电路板空间
Brett Novak
EEworld
2012 年 7 月
TI 窄带电力线通信(NB PLC)解决方案介绍
董超(Knight Dong)
elecfans
用于混合动力及电动汽车驱动机构的微控制器
Gerhard Wenderlein
Chinaem
2011 年 12 月
个人保健与峰值体能训练因技术进步而得以简化
Murugavel Raju
Chinaem
2010 年 11 月
医疗趋势:展望 2029 年
Doug Rasor;Mir Imran
AET China Print
智能电网:通讯是关键
Thomas Hillmann
PSD
2010 年 8 月
产品知识:体验全新的 MCU 软件方法
ED China
2010 年 2 月
SoC 微处理器推动便携式医疗设备创新发展
Kevin Belnap
ChinaECNet
2009 年 12 月
MSP430F5xxx 在高速公路不停车收费系统(ETC)中的应用
Jason Guo
Design News China
2009 年 6 月
微型能源采集技术从实验走向实用
Murugavel Raju and Patrick Chapman
ED-China
2009 年 5 月
开放式 UPF/IEEEp1801 标准发展蓝图
MRolf Lagerquist and Minh Chau
PDC
2009 年 3 月
硅芯片助力汽车制动系统实现更高安全性
Matthias Poppel and Markus Staeblein
AET
2008 年 12 月
RGB LED 气氛灯光照明——营造温馨照明的 MSP430
Dirk Gehrke & Christian Hernitschek
EDAW
2008 年 11 月
选择无线协议:802.15.4、ZigBee 以及专有网络之间的对比
Miguel Morales
ECN China
振动能为传感器网络注入环境智能
Dan Shepard
Semiconductor Components Applications
2008 年 10 月
微控制器有望提升汽车电子控制单元的性能
Matthias Poppel and Markus Staeblein
ECN China
2008 年 5 月
使用MSP430内部时钟生成随机数——生成真随机数入门指南
Lane Westlund
ED China
2007
寻找实际应用中的BUG已成现实
Andreas Dannenberg
即插即用模块设计呼唤创新
Jeffrey Reichard & Andrew Soukup
基于 PIR 的运动检测:传感器解决方案
Zack Albus
2006 年 12 月
消除现实世界中超低功耗嵌入式设计的隐患
Mark E. Buccini
EE Times
为手持式测量应用选择最佳的微控制器
Juan Alvarez
EEPW
集成技术可实现自动化仪表读取
Zack Albus
EEPW
2006 年 11 月
智能传感器接口使数据采集工作轻松易行
Zach Albus
EPC
微控制器无需 CPU 即可生成同步正弦波与余弦波
Mike Mitchell
21IC
2006 年 9 月
采用 Eclipse IDE 技术加快 MCU 的设计工作
Yong Cui
EPC
2006 年 5 月
利用MCU 实现超长的电池使用寿命
Mark E. Buccini
GEC