宽带网络

选择和解决方案指南

应用手册

无线 ADSL MODEM 在家庭网络的应用小窍门

缩略语:
ADSL: asymmetric digital subscribe line:非对称数字用户线
SSID: Service Set Identifier
DHCP: Dynamitic :动态获得IP地址
PPPOE: point-to-point protocol over Ethernet: 以太网中点对点协议
VPI/VCI : Virtual Path or Virtual Channel identification numbers :虚拟链路/通道
802.11b/g: 无线上网标准.802.11b最大传输速率11 M,802.11g最大传输速率54M.
MODEM:调制解调器

目前很多家庭都拥有电脑并且安装了ADSL 宽带.运营商大抵都是免费送宽带的MODEM, 但是也仅能供一台电脑上网.家里有多台电脑的就通过在MODEM后接一个路由器来实现多台电脑上网.这样的配置也是需要两台小设备,一个MODEM和一个路由器.也许会使你在新装修的房子为这三三两两的盒子摆放混乱而犯愁,不如有一台既有ADSL又有无线功能,同时还有四个以太网口,那岂不是更加方便.让你杂乱的地方变得简单,无需增加更多的配置.这给生活带来了很多便利.这样家里的电脑可以通过一台集成设备,可以选择有线上网也可以用无线上网.以德州仪器(TI)的芯片解决方案来说,通常外壳只有一本32K书那么大.占有的空间是很小的.这种集成的无线功能的ADSL MODEM,可以同时支持802.11b和g.在家庭网络已经足以满足多台电脑上网.

下面介绍一些通用功能:

PPPOE:一种网络计费认证的协议.

目前大多家庭是包月上网,通过在电脑上安装拨号软件, 有时候经常由于拨号软件的BUG会导致你无法上网.其实只要你MODEM带有路由功能,利用MODEM的PPPOE功能你就无需每次手动去拨号.配置PPPOE需要从运营商那里获知VPI 和VCI的值,这样你就可以配置MODEM, 输入你上网的帐号和密码.那一切就OK. 各家的MODEM的PPPOE配置很类似.都不外乎要你输入正确的VPI和VCI, 上网帐号和密码.开启地址转换(NAT)功能.在MODEM里一般默认配置都会打开防火墙和NAT. 如果你是包时服务,可以选用”on demand”, 就是按需上网,设定自动断线时间,在你不用上网的时候,MODEM会自动断线,这样防止计费.

DHCP server功能:就是MODEM做自动获取IP地址的服务器,家庭电脑是客户端,无需再给电脑单独配置网络IP地址,这样你就可以通过MODEM获取IP地址, 当然这个功能要配合路由功能的MODEM使用.一般MODEM有防火墙的功能,也可以防止部分网络病毒的攻击.

静态IP地址: 有些运营商提供的是静态地址上网.一个IP地址仅能供一台电脑上网.这样会给你带来诸多不便.你也可以打开MODEM的配置页面,选用静态地址配置页面,然后将运营商提供的IP地址和DNS以及网关地址统统输入.一切就会轻松搞定.

无线路由器的设置要注意SSID,就是一个无线网络的名字.你可以在MODEM里更改这个名字,使用中选取加密功能.这样可防止他人通过你的无线路由器侵入你的电脑资源以及享用你的无线网络免费上网.如果觉得加密很麻烦,教你一个小窍门,可以将你的SSID隐藏.一般的无线路由器都有这个功能.由于各家的MODEM的web配置界面不尽相同,所以在此配置前仔细随机附送的操作手册.在你的电脑去连接无线路由器,可以在电脑系统配置输入你隐藏的SSID的名字,而其他人不知道你设置的SSID的名字,也就无法连接你的无线路由器. 下边简单介绍一下电脑如何连接隐藏了SSID的无线网络.

以WIN XP系统为例, SSID起名叫hello.

第一步:打开电脑网络属性

第二步:右击无线网卡的属性,点击wireless network

第三步:点击ADD(添加),将会看到下边的会话框,然后输入你的SSID名字hello.这些配置后点击OK就好了.

第四步:你的电脑的无线网卡会自动查找这个SSID的网络并连接.