德州仪器半导体技术(上海)有限公司 崔晶
达芬奇(DaVinci)数字媒体技术平台TMS320DM6446/3采用了ARM+DSP双核的架构,本文从芯片的硬件结构入手介绍达芬奇DMSoC硬件部分及Linux
OS的启动过程。 达芬奇 DMSoC 硬件概述
如图1所示,达芬奇数字媒体片上系统(DMSoC)提供:两个内核(ARM+DSP);视频处理子系统(VPSS);多种Boot模式(NOR Flash/NAND
Flash/UART0 Boot Mode);两个电源域;多个时钟树;多个引脚独立或复用的外设。
图1 DM6446功能结构框图 ARM-DSP集成
对于双核的达芬奇架构,大家最关心的就是两个核之间的资源分配、通信方式及如何高效地实现资源共享各尽其能。ARM独享(DSP不可用)的外设有:UART0/1/2,I2C,看门狗定时器,PWM0/1/2,ARM中断控制器,USB2.0,ATA/CF,SPI,GPIO,VPSS,EMAC/MDIO,EMIFA
CONTROL,VLYNQ,MMC/SD。DSP独享(ARM不可用)的外设有:DSP中断控制器,VICP。ARM和DSP共享的外设有:EDMA,Timer0/1,Power
& Sleep Controller,ASP和EMIFA Data。
图2 ARM-DSP集成结构
如图2所示,可以很清楚地看到ARM可以访问DSP片内存储器(L2RAM和L1P/D);DSP可以访问ARM片内存储器;ARM和DSP共享DDR2和AEMIF。因此,通常情况下ARM只需传递需要处理的数据地址指针给DSP,而无须大块的数据搬移。ARM和DSP之间的通信可以通过相互中断实现。ARM可以中断DSP(通过4个通用中断和1个不可屏蔽中断);DSP可以通过2个通用中断来中断ARM。ARM控制DSP的电源、时钟、复位和引导。
DMSoC存储器映射
达芬奇DMSoC多个片上存储器和两个处理器及不同的子系统相关。为了简化软件开发,DMSoC中所有的存储器统一编址,如表1所示。
DMSoC交换中心资源
以上大家看到DMSoC有非常丰富的外设和视频处理硬件资源,而且ARM和DSP又共享DDR2等存储器资源,那么DMSoC又是如何确保ARM、DSP和VPSS同时访问外设或存储器资源时不会引起冲突呢?DMSoC中的交换中心资源(SCR:Switched
Central
Resource)会做出管理。如图3所示,把任何一个发起数据传输的源称为Master(每一个Master有一个专用的ID),这个Master要访问的目的地称为Slave,这样在Master和Slave之间就构成一条数据传输的通路。从图3中可以看到,在SCR中可以有很多并行的Master到Slave的数据通路。如果是不同的Master、相同的Slave,那么可以通过设置每一个Master的优先级来得到特殊应用系统的最佳性能。对于大多数的Master,可以通过寄存器MSTPRI0和MSTPRI1来设置它们的优先级。如果Master是C64x+、VPSS和EDMA,可以通过它们自己的相关寄存器控制它们自己的优先级,这样可以更加灵活、快速的实现高的视频数据吞吐带宽。详细信息可以参考DM6446的数据手册。
图3 DMSoC交换中心资源的结构框图 电源域及复位
达芬奇DMSoC有两个电源域,分别是Always On域和DSP域。Always On域由CVDD
ARM核电源供电,给ARM、总线、SCR和除VICP之外的所有外设提供电源;DSP电源域由CVDDDSP DSP核电源供电,给DSP和VICP提供电源。
双核架构的达芬奇DMSoC的功耗也非常有竞争力,这一方面取决于芯片本身的工艺,另一方面也取决于芯片内部时钟和电源的结构。如图4所示,达芬奇DMSoC有电源休眠控制器(Power
& Sleep
Controller)管理芯片电源的开关及复位。可以用软件控制DSP电源域,控制DSP及其模块时钟的开关和复位。PSC不支持ARM及其模块的断电控制、ARM的本地复位和ARM的时钟关断控制。同时PSC可以中断ARM和DSP,支持IcePick仿真(emulation)特性。
图4 DM6446的电源休眠控制器 关于达芬奇DMSoC的复位类型、触发源及对应的复位对象请参考表2。
达芬奇DMSoC初始化流程
达芬奇DMSoC复位状态
DM644x上电复位后,芯片的绝大部分模块都处于不工作状态。锁相环PLL处于旁路(Bypass)模式;DSP子系统的状态取决于DSP_BT引脚;UART1和UART2也处于不工作状态,UART0的状态取决于BTSEL引脚(如果BTSEL=11,UART0工作);EMIFA处于工作状态,其数据总线宽度由EM_WIDTH决定,地址总线宽度由AEAW决定;芯片的大部分引脚都被配置为GPIO引脚。引脚复用通过寄存器PINMUX0和PINMUX1控制。
达芬奇DMSoC初始化顺序
- DMSoC复位。芯片的配置由PSC决定,取决于BTSEL[0-3]、EM_WIDTH、AEWA和DSP_BT的状态。
- ROM boot loader(如果被选)。NAND或者UART0的初始化。
- 引导加载(Boot-loading)。以U-boot为例,
- 使能电源域:DDR2和DSP;
- 设置时钟频率(ARM、DSP和DDR2时钟的乘除系数);
- 设置引脚复用控制器;
- 设置ARM引导启动操作系统。
- 操作系统启动。以Linux为例,
- 初始化ARM;
- 初始化硬件系统;
- 初始化Linux环境。
U-boot初始化顺序
通常情况下,ARM Linux要求boot
loader中有少许的初始化。目前TI的DVEVM使用的是U-boot-1.1.3。U-boot代码中首先运行的是u-boot/cpu/arm926ejs/start.S,芯片和一些DVEVM板的硬件配置主要在u-boot/board/davinci/platform.S和davinci.c中完成。其中u-boot/board/davinci/platform.S设置最基本的系统硬件环境,包括系统PLL及DDR2的初始化、PSC的配置及使能UART0、AEMIF等硬件模块。有些工程师设计的达芬奇板可能用到了和DVEVM不同的Flash,那么就要根据用到的Flash参数修改u-boot/board/davinci/flash.c。另外,关于DM644x支持的NAND
Flash ID,请参考TMS320DM644x DMSoC的相关文档。 以NOR Flash boot为例,DVEVM
u-boot初始化下列的达芬奇DMSoC内容:
- 关中断和MMU。
- 使能DSP电源域(PTCMD),把DSP置为复位状态。
- 初始化PLL,使能DDR2,软复位DDR2并且重新使能DDR2,使其脱离复位状态。
- 初始化系统PLL。
- 配置AEMIF引脚为NOR Flash接口。
- VTP校准。
完成以上步骤之后,U-boot准备引导ARM Linux。
- 配置系统的内存(通过ATAG_ MEM块和mem=)NAND Flash和DDR2。
- 通过TFTP加载等加载方式,加载内核到指定的存储地址。
- 如果定义过,加载RAM Disk。
- 初始化传递到内核的引导参数(EMAC地址,串口,控制台,视频格式等)
- 获得ARM Linux机类型值(DVEVM为#901)。
- 设置kernel tagged list。
- 用初始值设置ARM的寄存器。
- 调用内核。
Linux 初始化步骤
- Linux内核需要从引导加载程序(U-boot)中得到以下参数。
* 已经初始化的memory系统。 *
R0=0;R1为ARM Linux机类型值。 * R2指向ATAG结构体的内容:①物理memory区;②是否使用RAM
DISK及其压缩版的地址;③视频驱动程序具体的初始化参数;④内核命令行;⑤其他参数(串口和版本号)。
更多关于Linux内核引导参数的信息可以参考Linux/Documentation/kernel-parameters.txt。如果要想传递给内核更多的参数,再u-boot中的bootargs中设置就可以了。
- 对于压缩的内核(aka uImage),Linux 最初启动Linux/arch/kernel/head.s。
- start_kernel()运行。位于Linux/init/main.c。
- Linux的第一个进程init()运行。
总结
经过上面介绍,很多DSP工程师可能会对达芬奇DMSoC及Linux启动流程有一个感性的认识,双核架构的达芬奇DMSoC带给我们的是一加一大于二的性价比,要想了解更多的细节,请参考数据手册和应用文档。 |