查看更多 TI 创新:

创新历史

   IC 发明 50 周年  

TI 启动 Kilby 实验室

2008 年 9 月 12 日
模拟部高级副总裁 Gregg Lowe

 

介绍

在我出生前四年,Jack Kilby 的发明彻底改变了我的生活,成为我生活中不可或缺的一部分。而今天我们在这里:建立一个中心,我们希望在这个中心让 TI 在未来传承 Jack Kilbys 的精神,以此来认可他的成就。

身为一名工程师,我们的工作是解决问题。而我们在 TI 充分做到了这点。当然,这正是 Jack 所做的。他设想了一个可以使电子微型化的器件。我敢肯定,他一定认为它能解决 50 年代末的许多问题。但是,和所有伟大的发明一样,没有人,即使是 Jack,都不会想到此解决方案会有如此巨大的影响:为计算器、笔记本电脑、iPods 以及其它许多电子器件奠定了基础。

而我认为,这正是创新和发明的真正魔力:它不仅可解决问题,而且还可开拓以往根本无法想象的全新市场。关于真正的创新,您永远不会知道事情的发展势态。实际上,即使是五十年后,我们也只是刚刚开始见识 Jack 的发明对全球人类生活的影响。

Kilby 实验室展望

今天,我们齐聚一堂,共同庆祝 Jack Kilby 的伟大发明,共同回忆 Jack 所做的一切贡献。同时,共同期待那些仍待解决的问题以及仍待设想的解决方案。

在 TI,我们肩负一个独特的责任,那就是继承 Jack 的遗志以及 50 多年来他付诸实践的变革。这就是我们对 Kilby 实验室的展望,

  • 它将不断地汇集
  • 我们行业中一些才智出众的人才,
  • 为他们提供所需的时间、空间以及资源,以开拓他们的思维,设计全新解决方案,然后付诸实践,从而不断地推动创新。

有人可能认为 Kilby 实验室是一个传统的研究所,拥有长期职工,在一个智囊团式的 环境下工作,但是事实并非如此。相反,Kilby 实验室将是一个生气勃勃的环境,在那里,充满激情、乐于奉献且具有创新精神的工程师可以从容地测试他们看似疯狂的创意,将大多数人都认为不可能的事情 变为现实。

我来举一个例子。大约一年前,或许更早,明尼阿波利斯市的一座桥梁倒塌,一场可怕的灾难席卷了整个城市。伤忘惨重。那座桥梁压力甚重,桥梁深知这一点,但是却不知道如何告知人们。我们看着那座桥梁,想知道,

  • 如果我们可以构建一个远程、超低功耗的数据采集系统,来收集关于桥梁的信息,监控它的安全性,并在检测到异常时向地方当局发出警报,将会如何呢?
  • 如果我们可以使用低成本半导体技术来构建这些系统,使每座桥梁都能够具有数千个监控点,又会如何呢?
  • 如果我们可以不使用传统电源线为这些系统供电,这些传统电源线一定会给桥梁增加沉重重量,只会向我们尝试监控的桥梁施加巨大压力;不,不要使用传统电源线,而是利用桥梁自身的能量,吸收车辆通过时产生的振动并将这些振动转换为电力,从而为这些系统供电。从本质上说,也就是创造自供电系统,在桥梁整个寿命期内对其进行监控,如果这样又会如何呢?
  • 如果我们可以把这些系统装置在全球每个重要桥梁上,又会如何呢?我们可以让世界变得有多安全?
  • 如果我们可以使用类似概念,在加利福尼亚州所有森林安装数百万个微型、低成本且自供电的烟雾探测器,当小灌木丛的火突然燃烧起来时,以近乎实时的速度向地方当局发出警报,并使灭火作业组能够在火爆发之前控制住这些火势,又会如何呢?多少生命可以获得挽救?多少个家庭可以免遭痛苦?多少个花费在修复毁坏的十亿可以避免?

当我们说重大突破时, 当我们说解决问题时, 以及当我们说改善生活时, 这正是我们所要讨论的。这些都是我们希望 Kilby 实验室将解决的问题。因此,Kilby 实验室不会是传统的智囊团。它将是一个行动团, 而且我们渴望做大量工作。

我希望您已拥有了解我们已为此活动构建的 Jack Kilby 实验室摹本的机会。在设计新的 Kilby 实验室时,我们从 1958 年最初的 Kilby 实验室吸取了大量创意,将办公、设计以及测试区集中于一个区域。我们的计划是将 Kilby 中心大楼二楼根据他的理念改建为灵活的实验室和办公区。这个初步选定的区域将可以容纳大约 100 位工程师,他们会分成几个小组一起工作;我们计划在任何指定时间内都可以启动 20 到 25 个项目。典型办公室距实验台只有 15 英尺,因此小组只要行走不到 10 步,便可从理论到实践将创意付诸实施。

我们对 Kilby 实验室的展望是,将 TI 以及全世界各所大学的革新者汇集在一起,从而将使经验与全新创意相结合。合作伙伴关系是 TI 创意战略的重要部分。

Rich 和我在客户、大学校园以及在 TI 工作的革新者身上都投入了大量时间。而且,我要告诉您,到目前为止,这是我们工作最理想的一面。这些革新者真正了解技术的力量,了解合作的力量。而且他们具有追求标新立异的极大热情。这些人都拥有一个简单的生活目标:改变世界。使世界变得更美好。

Kilby 实验室领导团队

我想介绍一下领导团队,他们将帮助这些人实现目标。Martin Izzard 是 TI 数字信号处理研发中心的副总裁兼董事。Venu Menon 是 TI 模拟技术开发部的副总裁兼经理。Martin 和 Venu 将为 Kilby 提供全面的战略指导,他们将是管理支持团队的中枢力量。

我非常荣幸地向各位介绍 Kilby 实验室的新任董事 Ajith Amerasekera。Ajith 持有电气工程学和物理学博士学位。Ajith 对技术和创新拥有极大热情,而且对现状极为不满。他的知识、经历以及人际技巧完美结合,这让他可以带领团队迈向突破性创新。Ajith 将让所有 Kilby 革新者发挥领导能力,而且将为实验室研究制定整体方针。

Martin、Venu 和 Ajith 都将加入整个 TI 的主要领导行列,组成一个 Kilby 实验室复查委员会。复查委员会成员包括:

  • TI 技术和制造部门高级副总裁 Kevin Ritchie
  • TI 教育技术部门总裁 Melendy Lovett
  • TI 高性能模拟部门高级副总裁 Art George
  • TI 大批量模拟和逻辑部门高级副总裁 Dave Heacock
  • 我们 DLP 产品部高级副总裁 John Van Scoter
  • TI 战略营销组织副总裁兼经理 Mark Dennisen
今天未能和我们在一起但也是复查委员会成员的有:
  • TI 应用特定产品部门高级副总裁 Mike Hames
  • 我们电源管理业务部高级副总裁 Steve Anderson
  • TI 无线终端业务部高级副总裁 Gregg Delagi

我们所有人都对 Kilby 实验室可能为我们的未来做出的贡献感到无比激动,而且也为 Kilby 实验室将开拓的新市场和新客户感到非常激动。

总结

最后我来做一些评论。今天,我们将 TI 的最新方案付诸实施。我们正在此项发明的周年纪念会上实现这点,此项发明可以说是下半个世纪最伟大的发明。我们行走在技术天才的保护下。我们站在巨人的肩膀上。我们追随伟人的脚步,他开辟了一条别人从未行走过的道路,如今,这条道路是一切电子产品的根本。

我们怀抱大胆创新的目标来实现这点:实现下一个突破性创新,使下一个 Jack Kilby 成为可能。我们和 Jack 一样相信,作为工程师,我们有责任解决问题。这是新的 Kilby 实验室背后的使命、动机以及驱动力。

非常感谢。