电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB™

节能型电信网络 - TInergy系列文章(二十)

能源技术的无限可能


TInergy 是一个能源社区,社区中的人们相信技术创新使生活的方方面面更具效率,技术创新更是通向清洁、低价和可再生能源的桥梁。 作为社区的一分子,德州仪器的能源专家将分享能源开发利用的新见解,使能源利用率更上一层楼,在降低能耗的同时,让人们享受更美好的生活。

作者:德州仪器 Nagarajan Sridhar,更多精彩内容,请访问 TInergy

最近,出现了许多关于致力于提高电信领域能效的讨论。

《技术季刊》转载了去年12 月 6 日发行的《经济学家》上一篇题为《您网络的绿色程度如何?》的文章,其对电信领域降低碳排放方面的一些关键问题进行了讨论。

到目前为止,维持网络运行在上述问题中所占比重最大(约为 80%)。在这方面,75%的问题源自为移动电话网络基站提供电力。有趣的是,这种电力需求在拥有大规模无线市场的发展中国家更高。这是由于这些基站位于偏远地区,那里没有电网,只能依靠柴油发电机来供电,因而电力需求更高。这篇文章除了列举一些诸如在不需要使用基站的时候令其断电并自然散热等简单节能方法外,还谈及一些设备制造商(如爱立信和诺基亚-西门子等)通过使用太阳能板、风轮机等寻求可再生能源解决方案的发展动态。

文章讨论的另一领域是手机,重点关注在不影响性能的情况下降低功耗。诺基亚和爱立信正寻求利用可作为低功耗充电器的生物塑料来制造手机

固定有线网络也存在类似的问题。

文章中未提及的另一条信息是,思科正从几个方面致力于提高能效,特别是通过帮助用户管理电源、从而在企业数据网络层面提高能效。

德州仪器 (TI) 在低功耗和能源管理方面的战略可能会推动上述目标的实现。能量采集和替代能源可能会成为部分解决手段。

如欲了解 ERDF 计划与附表的更多详情,敬请访问: http://bernfa.blogs.nouvelobs.com/media/00/01/1298504411.pdf。请静候有关其他市场的更多见解!

-Nagarajan Sridhar
德州仪器 (TI) HPA 项目经理