电源管理

交叉参考搜索

应用手册

培训

工具和软件

方框图

ZigBee®

模拟eLAB™

一款被完全误解的器件

作者:Bonnie C. Baker,德州仪器 (TI)

为什么仪表放大器常常被人们误解呢?图 1 所示的 三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器 (op amp) 来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制 (CMR) 的简 单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?

图 1 三 运放仪表放大器,其 VCM 为共模电压,而 VDIFF 为相同仪表放大器的差动输入。

单运算放大器和仪表放大器的共用 CMR 方程式如下:

本方程式中,G 相当于系统增益,VCM 为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而 VOUT 为相对于变化 VCM 值的系统输出电压 变化。

在 CMR 方面,运算放大器的内部活动很简单,其失调电压变化是唯一的问题。就仪表放大器而言,有两个影响器件 CMR 的因素。第一个也是最 重要的因素是,涉及第三个放大器(图 1,A3)电阻比率的平衡问题。例如,如果 R1 等于 R3,R2 等于R4,则理想状况下的 三运放仪表放大器 CMR 为无穷大。然而,我们还是要回到现实世界中来,研究 R1、R2、R3 和 R4 与仪表放大器 CMR 的关系。

具体而言,将 R1:R2 同 R3:R4 匹配至关重要。结合 A3,这 4 个电阻从 A1 和 A2的输出减去并增益信号。电阻比之间的错配会在 A3 输出端形 成误差。方程式 2 在这些电阻关系方面会形成 CMR 误差:

例如,如果 R1、R2、R3 和 R4 接近相同值,且 R3:R4 等于 R1/R2 的 1.001,则该 0.1% 错配会带来仪表放大器 CMR 的降低,从理想水平降至 66 dB 级别。

根据方程式 1,仪表放大器 CMR 随系统增益的增加而增加。这是一个非常好的特性。方程式 1 可能会激发仪表放大器设计人员确保有许多可用增 益,但是这种方法存在一定的局限性。A1 和 A2 开环增益误差和噪声。放大器的开环增益等于 20 log (ΔVOUT/ΔVOS)。随着 A1 和 A2 增益的增加, 放大器开环增益失调误差也随之增加。A1 和 A2 的输出振幅变化一般涵盖电源轨。仪表放大器增益更高的情况下,运算放大器的开环增益误差和噪声 占主导。通过 RSS 公式,这些误差降低了更高增益下的仪表 CMR。因此,您会看到仪表放大器的 CMR 性能值往往会在更高增益时达到最大值。

因此,从 CMR 角度来看,仪表放大器就像是一个在不同系统增益下器件各部分都诱发 CMR 误差的系统。当您对器件的内部原理进行研究时,它 便不再如此神秘。您把各个部分都分开来,就会一目了然。

参考文献


1. 《并非所有 INA 的 CMRR 都相等》,作者:Baker, Bonnie,《电子世界》,2008 年 12 月。

2. 《仪表放大器的正确使用方法》,作者:Kitchin, Counts,EDN,2005 年 9 月 15 日。

3. 如欲了解运算放大器和其他放大器的更多详情,敬请访问:https://www.ti.com.cn/amplifiersandlinear