一般常见问题
- 什么是射频识别 (RFID) 技术?
- 完整的 RFID 系统包含哪些组件?
- 哪些操作系统与您的阅读器软件兼容?
S2000(低频)常见问题
- S2000 上的 LED 指示灯代表哪些含义?
- 我能不能同时检测多个感应器?
- 哪些因素决定着感应器的读取范围?
- 环境噪声的来源是什么?
- 哪些原因会导致读取距离缩短?
- 感应器的写入范围是多少?
- RI-STU-MB6A 的服务端口能不能用于使用 S2_Util 软件来连接和配置此阅读器?
- S2000 阅读器的读取周期是多少?
- 我能不能通过阅读器来识别特殊感应器和设置输出?
- 我能不能在接口上将阅读器复位?
- RI-STU-MB2/6A-02 与 RI-STU-MB2/6A-03 有何差别?
- 我能不能将以前的 S2000 阅读器升级为最新的固件版本?
Tag-it™ 常见问题
- 哪些原因会导致读取距离缩短?
- 什么是读取盲点?造成此类现象可能的原因是什么?
- 最大读取范围是多少?
- 感应器间的最小间隔是多少?
- 可以识别多少个感应器?
- S6000 的通信速率是多少?
- 最大天线尺寸是多少?
- 允许的最大场强是多少?
- 我应该如何确定天线的电感?
- 我应该如何避免天线之间的耦合?
- 可能的噪声来源是什么?
一般常见问题
1. 什么是射频识别 (RFID) 技术?
射频识别 (RFID) 技术主要是使用无线通信来唯一地识别对象或人,是当今发展最快的自动数据采集 (ADC) 技术之一。
RFID 开创了一种自动采集产品、位置、时间或事务信息的新方法,既简单快捷,又不会出现人为的错误。它提供了一种无需视线触及的非接触式数据链路,例如硬纸板盒内的物品或者有关更严苛或更恶劣的环境中的信息,这些环境将严重制约其它自动 ID 技术(例如条形码)。
此外,RFID 不仅仅是一个 ID 规范,它还可以用作数据载体,包含要在相关感应器上写入和更新的信息。
返回页首
2. 完整的 RFID 系统包含哪些组件?
RFID 系统中包含许多组件,包括感应器、手持或固定阅读器、天线和系统软件。其中,阅读器由发送器、接收器、控制模块和通信功能构成。从无线的角度讲,阅读器有时也称为收发器,因为它可以链接至控制 PC。
感应器用于识别对象,它们可以唯一地编入与对象有关的信息。阅读器应该附加一根用于发送和接收射频信号的天线。每个阅读器都附带与 PC 兼容的软件,以便用户读取感应器和进行编程。 需要具备串行通信端口 RS232 或 RS422/485。
返回页首
3. 哪些操作系统与您的阅读器软件兼容?
S2 实用程序与 Windows 95、98 和 NT 兼容。 Tag-it™ Navigator 仅与 Windows 95 和 98 兼容。
返回页首
S2000(低频)常见问题
1. S2000 上的 LED 指示灯代表哪些含义?
当阅读器打开其发送器,然后为感应器提供动力时,红色的 LED 指示灯闪烁;绿色的 LED 指示灯表示成功读取感应器;黄色的 LED 指示灯表示噪声高于配置的“基准级别”。由于此级别可以调整,因此不能将黄色 LED 指示灯的状态作为衡量噪声是否偏高的可靠依据。
返回页首
2. 我能不能同时检测多个感应器?
不能。阅读器只能锁定信号最强的感应器(FM 信号捕捉),其它信号将被忽略不计。
返回页首
3. 哪些因素决定着感应器的读取范围?
感应器的读取范围受下列因素的影响:
- 感应器天线的尺寸。
感应器的天线越大,响应越强,因此忽略背景噪声检测感应器的效果越好。
- 阅读器天线的尺寸
阅读器的天线越大,读取范围越大。但是在嘈杂的环境中,这会降低信噪比,因而导致读取距离缩短。
- 环境噪声。
感应器的信号强度必须超过 6dB,这样阅读器才能将它的信号与背景噪声区别开。当噪声增大时,感应器必须越来越靠近阅读器的天线,以便于检测。
- 阅读器的输出功率
通常,由于感应器响应强度的限制,阅读器输出功率的增大对读取范围影响很小。一旦板载电容器完全充电,功率再高也不起作用。
返回页首
4. 环境噪声的来源是什么?
如果您怀疑读取范围的减小是因为环境噪声的原因,您应检查:
- 计算机显示器的干扰
- 开关式电源的干扰
- 普通噪声
- 未抑制的电机
返回页首
5. 哪些原因会导致读取距离缩短?
许多因素都会影响到系统的读取范围。其中包括环境噪声和金属物的影响。
环境
如果阅读器的天线周围存在环境电噪声 (RFI),可能会导致读取性能降低。引起 RFI 的原因包括:
- 同一地点的其它发送器
- 驱动和电机上的反向器
- 与电源有关的噪声,尤其是使用开关式电源的情况。
- 普通噪声
为了防止阅读器的发送器相互干扰,可以采取一些同步措施。通常,对于辐射噪声来说,最有效的方法是改变天线的方向或者将天线屏蔽起来。对于传导噪声(例如与电源有关的噪声)来说,一般需要使用过滤装置、BALUN 或光电绝缘器。
金属物
当感应器或阅读器的天线附近有金属物时,天线将无法以正确的频率工作。虽然重调可以恢复部分性能,但是金属物仍然会吸收掉部分能量,因此最好的解决办法是将金属物移开。
返回页首
6. 感应器的写入范围是多少?
不同感应器类型的写入范围也不同,一般是读取范围的 40%-80%。
返回页首
7. RI-STU-MB6A 的服务端口能不能用于使用 S2_Util 软件来连接和配置此阅读器?
服务端口是 RS-232 通道的软件仿真,通常与实用程序“Tiris Reader Manager”一起使用。遗憾的是,这是一个 DOS 程序,不能在后来的 Windows 操作系统上运行。在开发“S2_Util”程序时,对服务端口的支持已经停止。如果客户需要配置 RI-STU-MB6A,我们建议您使用 RS-232 到 RS-422 转换器(S2_Util 不能用于配置使用 RS-485 接口的阅读器)。
返回页首
8. S2000 阅读器的读取周期是多少?
S2000 的整个读取周期包括:
[同步时间 + 充电时间 + 响应时间 + 整理时间 + 延迟时间]
同步时间取决于您如何配置阅读器的同步模式;充电时间可以配置(默认值是 50 毫秒);响应时间一般是 17 毫秒,但是随响应中数字“1”和数字“0”的个数略有不同;整理时间一般是 3 毫秒,在读取感应器时会略长一些;延迟时间默认值为 0 毫秒,但是可以重新配置。
无线同步(默认值)。在此模式下,同步时间是个变量,介于 1-70 毫秒之间。读取周期一般是:
[20 毫秒 + 50 毫秒 + 17 毫秒 + 4 毫秒 + 0 毫秒] = 91 毫秒
但是在噪声来源于另一个阅读器的环境中,它一般是:
[70 毫秒 + 50 毫秒 + 17 毫秒 + 4 毫秒 + 0 毫秒] = 151 毫秒
主/从同步(无确认信号)。在此模式下,同步时间为 0,表示读取周期最快。
[0 毫秒 + 50 毫秒 + 17 毫秒 + 4 毫秒 + 0 毫秒] = 71 毫秒
返回页首
9. 我能不能通过阅读器来识别特殊感应器和设置输出?
识别感应器与设置输出之间没有直接的关系。如果您要建立这种关系,可以通过控制计算机来识别感应器号,同时让阅读器来设置输出。如果您不关心感应器号是多少,只想在感应器被读取时设置一个输出,可以使用 ST32 上的 O/C 输出。
返回页首
10. 我能不能在接口上将阅读器复位?
ASCII 协议中没有 RESET(复位)命令,但是 Tiris 总线协议中有 (0x5F)。
通过在 RS-232 接口上执行 DST/DTR 并且设置相应的跳线,可以暂停和重新启动两个阅读器。注意:只能使用 S251B 上的 5 线连接器。
返回页首
11. RI-STU-MB2/6A-02 与 RI-STU-MB2/6A-03 有何差别?
固件版本从 v1.40 变为 v1.50。在 1.40 版中,ISO11785 动物识别标准感应器的输出格式错误。其中多了一个“0”,现在已经删掉。
制造商记录位于:http://www.icar.org/pages/manufacturer_codes.htm
国家/地区代码位于:http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html
S210B 阅读器 (RI-STU-S21B) 也进行了同样的更改,它的固件版本从 v1.01 变为 v1.10。
返回页首
12. 我能不能将以前的 S2000 阅读器升级为最新的固件版本?
以前的 S2000 阅读器使用的是 EEPROM,现在已经停产,而且插口也已经更改。这些阅读器无法升级。我们已经停止销售 EEPROM。但是对于后来的阅读器(固件版本 v1.32 或更高版本),您可以通过第三方来复制 EEPROM。此 EEPROM 是 ATMEL AT27C512R。
返回页首
Tag-it™ 常见问题
1. 哪些原因会导致读取距离缩短?
许多因素都会影响到 RFID 系统的读取范围。其中包括金属物、信号通过不同物质时产生的衰减、环境噪声和干扰的影响。
金属物
当金属物靠近天线或者有大型金属物(相对于天线的尺寸)经过天线时,都会导致天线的特性无法与阅读器的特性保持一致。通常,将天线重新调回原位可以减轻这一问题带来的影响。
信号衰减
当感应器系统的频率升高时,无线电波穿透不同物质的能力将会减弱。在达到 Tag-it™ 的频率 (13.56MHz) 时,衰减值比达到 UHF 和微波频率时的衰减值要小得多。在达到低频 (134.2kHz) 频率时,这根本不是问题。
环境
如果天线系统所在的位置存在环境电噪声 (RFI),可能会导致读取性能降低。引起 RFI 的原因包括:
- 同一地点的其它发送器
- 驱动和电机上的反向器
- 因移动设备(例如传送带)产生的电噪声
- 与电源有关的噪声,尤其是使用开关式电源的情况。
要缓解或克服这些问题,通常最有效的方法是将天线屏蔽起来。这种方法有很多优点,不但可以消除 RFI,而且还可以防止阅读器产生干扰,影响其他设备。另外,此屏蔽层还可以阻止读取不在读取区域内的应答器 (XP)。屏蔽层也允许用户使用更高的功率并且始终保持在规定的范围内。
天线系统如果安装在传送带或倾斜式托盘分类机系统周围,可能会因下列原因而受到噪声的干扰:
- 如果天线系统内有金属轮,它们将会调制信号。在这种情况下,您应使用塑料轮代替金属轮。
- 确保传送带和倾斜式托盘系统完全接地(与地面接触)。传送带和倾斜式托盘系统均由金属部件制成,它们固定在一起并且使用线性电机来驱动它们。遗憾的是,结合点处的金属刷有油漆,因此无法充分接地。为此,请务必除去金属上的油漆并且确保金属正常接地。这样,信号才能通过天线系统。
如何缩小读取范围?通常,每个人都想要读取范围尽可能地大,但是要缩小读取范围,最快的方法是减小射频功率。然后,您必须进行检查并且确保没有产生任何读取孔洞。
返回页首
2. 什么是读取盲点?造成此类现象可能的原因是什么?
读取盲点是指天线辐射场内一些无法读取的区域,通常出现在天线附近,原因包括:
- 感应器面向天线
- 天线对感应器执行解调
- 天线 Q 值偏高
方向
由于物理学的原因,射频磁场不能与所有位置的感应器均匀耦合。因此,感应器在某些方向可能非常靠近天线,进而造成无法读取。

解调
当感应器天线的尺寸与阅读器天线的尺寸类似时,可能会发生相互解调的现象。这种情况常见于为打印机设计的天线上。局部的解决办法是重调读取天线。更常见的问题是 RFID 系统的低频天线的 Q 值偏高。
Q 值过高
造成读取盲点的另一个原因是天线的 Q 系数过高(超过 40)。要减小 Q 系数,通常的解决办法是在调优电容器上焊一个电阻。有载的 Q 值一般在 30-40 之间,目的是确保您可以从天线中心一直读到它的末端。
返回页首
3. 最大读取范围是多少?
这个问题没有明确的答案,最大读取范围取决于:
- 阅读器天线的尺寸
- 感应器天线的尺寸
- 阅读器的射频功率(法定范围)
- 环境噪声
- 读取模式
借助大型镶嵌片 (RI-I12-110A-00) ,您可以一对利用方向相反的天线使读取范围达到 1 米(40 英寸)以上。保守地估计,在使用一根天线时,读取距离与天线的最小尺寸大体相同。例如,一根 400 毫米 x 500 毫米长的天线的读取距离也是 400 毫米。对于长度远远超过 800 毫米的大型天线,即使所有情况全部良好,一般也无法读取感应器。
返回页首
4. 感应器间的最小间隔是多少?
感应器间没有最小间隔。利用 SID(防碰撞算法),可以轻松地识别出天线附近的多个感应器,但是如果它们位于读取范围的极限值处,则需进行一下间隔(5 厘米),以防它们相互解调。如果感应器要一个一个地通过天线,并且未使用防碰撞算法,此时也应该保持一定的间隔。此间隔值与读取区域的大小有关,它应该足以确保每次只有一个感应器在磁场中。
返回页首
5. 可以识别多少个感应器?
利用防碰撞技术,理论上对每次清查的感应器数一般没有任何限制。但是,实际上还要取决于下列因素:
- 阅读器天线的尺寸
- 射频功率
- 感应器封装距离的远近
- 您等待数据的时间
同时识别需要强烈的射频磁场,因为严密封装的感应器只有在非常靠近时才会吸收掉部分功率并且相互解调。天线越小,靠近天线的射频磁场越强;反之,天线越大,能够读取的感应器越多,射频磁场的密度越小。
通过同时识别技术,每秒钟可以清查 30 个感应器左右。如果您要读取额外的数据,需要的时间将会增多。例如,清查 20 个感应器并为每个感应器返回一页信息需要 1 秒钟。
如果没有同时识别技术,1 秒钟最多只能读取 60 个单独的感应器。
返回页首
6. S6000 的通信速率是多少?
主机处理器与阅读器之间的通信速率是 19,200 波特率。
返回页首
7. 最大天线尺寸是多少?
需要注意 3 个限制因素:
法令
天线越大,天线附近的信号强度越大。如果您要在不加筛查的情况下合法操作,务必要减小天线尺寸。
匹配
天线是一个具有电阻、电感和电容的谐振电路。对于天线来说,谐振是指电感和电容的电抗之间保持平衡。当天线尺寸增大时,电感也会增大,您会到达一个很难将这些天线匹配的点,因为只要很小的电容值即可完成平衡。
性能降低
当天线过大时,射频磁场将会减弱,而防碰撞读取和写入等操作也会变得很难执行。天线越大,信噪比越小。
一旦天线的尺寸超过 900 毫米 x 900 毫米,性能将会降低。
返回页首
8. 允许的最大场强是多少?
世界各个国家/地区使用的法规各不相同。主要的两个区域标准是:
- ETSI 300 330 和 300 683(欧洲及其相关国家/地区)
- US FCC CFR47 第 15 部分(美国及其相关地区)
如果我们仅仅看 13.56 MHz 时的最大射频功率,对应的两个限值是:
- 38dBµA/m @ 10m(美国)
- 42dBµA/m @ 10m(欧洲)
返回页首
9. 我应该如何确定天线的电感?
您可以通过 3 种主要方法来确定天线的电感:
- 在 13.56MHz 时使用电感测量设备
这是最准确的方法,但是由于设备成本的原因多数人并不选择这种方法。
- 使用 LCR 表
这是相对比较便宜的方法,但是它们一般只能在频率为 1kHz 时测量,因此不够准确。
- 计算电感
这是准确性最低的方法。多数公式都是根据多线圈环形天线导出的,但是 TI 的“ADU.exe”程序的准确性适合大多数方形天线。
返回页首
10. 我应该如何避免天线之间的耦合?
在多天线系统中,天线之间常常会发生相互耦合的现象。您可以通过确保它们相互保持 90º 角并且调零来最大限度地减小天线之间的耦合。调零天线可以最大限度地减小天线之间的相互耦合作用,它的原理是在示波器上安装一根天线,然后读取感应电压,同时另一根天线仍然正常连接,但是发送器的工作效率是 100%。将天线移到零位置可以减小感应电压。
返回页首
11. 可能的噪声来源是什么?
电源,例如反向器、开关式电源;电机、VDU、其它发送器。
返回页首 |