BEAGLEBOARD-X15

BeagleBoard-X15 开发板

BEAGLEBOARD-X15

立即订购

概述

BeagleBoard-X15 是一个低成本、开源、社区支持的开发平台,适用于 Sitara™ AM57x 处理器(AM5728AM5726AM5718AM5716)。BeagleBoard-X15 具有两个 1.5GHz ARM® Cortex®-A15 内核(用于用户界面、视频和图形加速器),两个 750MHz C66x DSP 内核、四核 PRU 和双核 Cortex-M4 内核(用于实时控制),旨在为进行产品开发的设计人员提供经过验证的硬件平台。BeagleBoard-X15 配备了 USB 3.0/2.0、eSATA、HDMI、两个 1Gb 以太网端口、音频输入/输出和外设扩展,因此集成和连接功能得以优化。

特性
  • 硬件
    • AM5728 处理器
    • 2GB DDR3L
    • 4GB eMMC
    • Micro SD 卡
    • TPS659037 电源管理 IC
  • 软件
    • Linux
  • 连接
    • USB 3.0 (3)
    • Micro USB 2.0(从属)
    • eSATA
    • HDMI
    • 千兆位以太网 (2)
    • 音频输入/输出
    • 外设扩展

  • 一个 BeagleBoard-X15
  • 入门 DVD

基于 Arm 的处理器
AM5706 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP 以及安全引导 AM5708 Sitara 处理器:成本经优化的 Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体和安全引导 AM5716 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ 处理器器件版本 2.0 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 BeagleBoard.org Foundation

立即订购并开发

评估板

BEAGLEBOARD-X15 — 适用于 Sitara AM57x 处理器的开发平台

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X — 适用于 AM57x 的 RTOS 处理器 SDK

支持的产品和硬件
下载选项

PROCESSOR-SDK-RTOS-AM57X 适用于 AM57x 的 RTOS 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 02.00.02.11
发布日期: 04 四月 2016

AM57xx RTOS SDK installer for Windows Host

校验和

AM57xx RTOS SDK installer for Linux Host

校验和

AM57xx Pin Mux Configuration Utility

AM57xx Clock Tree Configuration Utility

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

产品
基于 Arm 的处理器
AM5716 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

文档

Code Composer Studio IDE (includes compiler)

Instructions for creating an SD Card with Windows Host

Instructions for creating an SD Card with Linux Host

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the AM57xx Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

Software Defects A list of software defects can be found here . More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X — 适用于 AM57x 的 Linux 处理器 SDK

支持的产品和硬件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 适用于 AM57x 的 Linux 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 02.00.02.11
发布日期: 04 四月 2016

AM57xx EVM Linux SDK (64-bit Binary)

校验和

AM57xx Pin Mux Configuration Utility

download am57xx-evm-linux-02.00.02.11.img.zip  — 618253 K

Only used when creating an SD Card on Windows

校验和

Standalone Linaro Toolchain - Linaro GCC 4.9 2015.05 hard-float toolchain

AM57xx Linux SDK BSP Source Code

校验和
download am57xx-evm-linux-sdk-bin-02.00.02.11.tar.gz  — 1344197 K

AM57xx Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

校验和

AM57xx Linux SDK Arago source downloads

校验和

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

产品
基于 Arm 的处理器
AM5716 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体
硬件开发
评估板
TMDSEVM572X AM572x 评估模块

文档

Link to Code Composer Studio 6.1.2

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the AM57x Software Development Kit (SDK). This SDK supports theAM572x General Purpose EVM. If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the AM57x Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the AM57x Linux SDK SD Card Creation section below.

Software Defects A list of software defects can be found here . More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

软件开发套件 (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X — 适用于 AM57x 的 Linux-RT 处理器 SDK

支持的产品和硬件
下载选项

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM57X 适用于 AM57x 的 Linux-RT 处理器 SDK

close
最新版本
版本: 02.00.02.11
发布日期: 05 四月 2016

AM57xx EVM Linux SDK (64-bit Binary)

校验和
download Download Pinmuxtool  — 0 K

AM57xx Pin Mux Configuration Utility

download am57xx-evm-linux-rt-02.00.02.11.img.zip  — 617336 K

Only used when creating an SD Card on Windows

校验和
download Download Linaro Toolchain  — 0 K

Standalone Linaro Toolchain - Linaro GCC 4.9 2015.05 hard-float toolchain

AM57xx Linux SDK BSP Source Code

校验和

AM57xx Linux SDK prebuilt BSP binaries and root filesystem

校验和

AM57xx Linux SDK Arago source downloads

校验和
download AM572x EVM Quick Start Guide  — 0 K

Quick Start Guide that was included in the EVM kit

产品
基于 Arm 的处理器
AM5716 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP AM5718 Sitara 处理器: Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体 AM5726 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP AM5728 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

文档

Link to Code Composer Studio 6.1.2

Instructions for creating an SD Card with Linux

Instructions for creating an SD Card with Windows

Link to Release Notes for Processor SDK Linux

Software Manifest of Components Inside the SDK

发布信息

Thank you for your interest in the AM57x Software Development Kit (SDK). This SDK supports theAM572x General Purpose EVM. If you would like to install the full SDK on a Linux Host computer for development, you'll need the AM57x Linux SDK Essentials below. If you would like to evaluate the SDK by running it on one of the below platforms and you prefer not to install the full SDK at this time, please see the AM57x Linux SDK SD Card Creation section below.

Software Defects A list of software defects can be found here . More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor SDK Linux Getting Started Guide (GSG) below or the latest version here . For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor SDK Linux Software Developer's Guide (SDG) below or the latest version here .

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日
应用手册 Enabling Android Automotive on Your TI Development Board PDF | HTML 2019年 7月 12日
应用手册 AM574x, AM572x, and AM571x Compatibility Guide (Rev. E) 2018年 4月 26日
白皮书 Mainline Linux™ ensures stability and innovation 2014年 3月 27日
白皮书 Linaro Speeds Development in TI Linux SDKs 2013年 8月 27日
白皮书 The Yocto Project:Changing the way embedded Linux software solutions are develop 2013年 3月 14日

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 BeagleBoard.org Foundation.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。