环境可持续发展
我们的计划和目标致力于保护自然资源、减少消耗和减轻对环境的影响。
创造可持续发展的未来
我们以致力于成为良好的企业公民为荣,并长期致力于实现负责任、可持续的制造,其中包括注重保护自然资源、减少消耗和减轻环境影响的计划和目标。
德州仪器的环保承诺
在长期目标的指导下,我们致力于降低环境影响,每年投资数百个项目,旨在减少能源消耗、材料使用和水资源消耗以及温室气体 (GHG) 排放。其中包括,使用先进的制造工具和技术;在德克萨斯州签署长期的太阳能和风力发电合同,用可再生能源提供电力;以及在印度班加罗尔的工厂安装太阳能屋顶。
环境可持续发展的重点关注领域
GHG 减排
我们设定了温室气体 (GHG) 排放目标,以便降低环境影响并提高效率。到 2025 年,TI 旨在将 1 类和 2 类 GHG 排放量绝对值降低 25%(与 2015 基准年相比)。
每芯片能源强度
为了降低整个运营过程中的能耗,我们每年实施超过 200 个项目。TI 设定了一个目标,即到 2025 年,将全球制造厂的每芯片能耗降低 50%(与 2015 基准年相比)。
节水
我们特别注重以负责任的方式高效利用水资源。2022 年,我们实施了节水项目,年节水量相当于我们 2021 年用水量的 3.2%。
废弃物和材料管理
我们以负责任的方式管理材料和化学品的使用和处置,从而保护环境并减少废弃物填埋。TI 的目标是将 90% 的填埋废弃物变废为宝,以减轻对环境的影响。
推动可持续技术
我们很荣幸能够研究激动人心的技术,帮助我们的客户进行创新,从而创造一个更美好的世界。我们的半导体产品不断在全球范围内推动创新,例如电动汽车和可再生能源应用,并以越来越多的方式发挥积极的影响力。